Disattivazione permanente delle reti wireless
Presentazione
I modelli di Panel Server PAS600LWD e PAS600PWD non dispongono di funzionalità di rete wireless IEEE 802.15.4 o Wi-Fi.
Le reti wireless IEEE 802.15.4 e Wi-Fi possono essere disattivate in modo permanente e simultaneo in altri modelli Panel Server Universal e nei modelli Advanced. Una volta disattivate le reti wireless tramite questo comando, la scelta è permanente e non può essere annullata. Né un ripristino di fabbrica né un ripristino da backup possono attivare nuovamente le funzionalità radio. Se è richiesta una rete IEEE 802.15.4 o Wi-Fi, Panel Server deve essere sostituito da uno nuovo.
La disattivazione permanente delle reti wireless non viene salvata nel file di backup della configurazione di Panel Server (vedere l'argomento dettagliato).
Disponibilità
Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal (tranne modelli WD, che non dispongono di funzionalità wireless) e Panel Server Advanced.
Impostazione dei parametri
La disattivazione permanente delle reti wireless è impostata nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in .
Disattivazione permanente delle reti wireless
AVVISO |
---|
Perdita permanente di comunicazione con i dispositivi
wireless
La disattivazione permanente delle reti wireless disattiva
in modo permanente la comunicazione con i dispositivi wireless. Seguire
questa procedura solo se si è certi di non voler comunicare con
i dispositivi wireless in futuro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare
perdita involontaria di comunicazione.
|
Per disattivare in modo permanente e simultaneo le reti wireless Wi-Fi e IEEE 802.15.4 nel Panel Server, procedere nel seguente modo:
-
Nella pagina Web Gestione della rete, fare clic su Disabilitare tutte le reti wireless.
-
Leggere attentamente il messaggio a comparsa prima di confermare o annullare la disattivazione nella finestra visualizzata.
Risultato: dopo aver confermato la disattivazione, Panel Server si riavvia automaticamente. Dopo il riavvio, entrambi i tipi di rete wireless sono disattivati in modo permanente in Panel Server e così indicato nelle pagine Web. La disattivazione è irreversibile.