DOCA0172DE-15

Anzeige und Veröffentlichung von Alarmen

Anzeige aktiver Alarme

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Aktive Alarme, die von verbundenen Geräten ausgegeben werden, werden auf den Panel Server-Webseiten unter Überwachung und Steuerung auf der Seite Daten jedes Geräts angezeigt. Ein aktiver Alarm verschwindet, sobald die Bedingungen des Alarms nicht mehr erfüllt sind.

HINWEIS: Bei Geräten, die mit benutzerdefinierten Gerätemodellen verknüpft sind, werden aktive Alarme standardmäßig nicht angezeigt und Alarme müssen manuell ausgewählt werden. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät einem benutzerdefinierten Gerätemodell zugeordnet ist.

Alarme sind nach Schweregrad definiert:

  • Hoher Schweregrad

  • Mittlerer Schweregrad

  • Niedriger Schweregrad

Informationen zur Identifizierung der Alarmstufe finden Sie unter Alarmsymbole.

Veröffentlichen von Alarmen

Aktive Alarme können auf folgende Art und Weise veröffentlicht werden, je nach ausgewähltem Datenveröffentlichungsverfahren:

  • In der Schneider Electric-Cloud (alle Modelle): Wenn der Panel Server mit der Schneider Electric-Cloud verbunden ist, werden Alarme in der Cloud-Anwendung veröffentlicht. Die Auswahl der Alarme wird auf Cloud-Ebene verwaltet und ist nur zur Anzeige verfügbar unter Einstellungen > Datenverwaltung > Alarme.

  • Per E-Mail (Advanced-Modell): Wenn der E-Mail Service für Alarme aktiviert ist, werden E-Mail-Benachrichtigungen für ausgewählte Alarme an die Empfängerliste gesendet.

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Benachrichtigungen (Advanced-Modell): Das Auftreten und Verschwinden von Alarmen wird auf der Benachrichtigungen-Webseite angezeigt.

Auswählen von Alarmen zur Veröffentlichung (Advanced-Modell)

Für jedes mit dem Panel Server Advanced verbundene Gerät können Sie die Veröffentlichung per E-Mail von Alarmen, die bei elektrischen Ereignissen oder Kommunikationsverlust ausgegeben werden, aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist die Veröffentlichung jedes Alarms deaktiviert.

Es können maximal 500 Alarme gleichzeitig ausgewählt werden. Von den 500 ausgewählten Alarmen können maximal 300 von Modbus SL-Geräten stammen.

Alarme, die nach ihrer Aktivierung per E-Mail veröffentlicht werden sollen, können wie folgt für jedes Gerät einzeln ausgewählt werden.

  1. Klicken Sie auf den Gerätenamen auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Datenverwaltung.

  2. Klicken Sie auf Alarme. Die Alarme werden in einer Tabelle mit einer Spalte angezeigt, die den Schweregrad angibt. Klicken Sie auf den Doppelpfeil oben in der Spalte, um die Alarme nach Schweregrad zu sortieren.

  3. Wählen Sie einen Alarm für die Veröffentlichung über das Kontrollkästchen Veröffentlichung von Alarmen aus.

HINWEIS: Das Aus- bzw. Abwählen von Alarmen in Einstellungen > Datenverwaltung hat keine Auswirkung auf die Alarmbits im Modbus-Register.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?