Campionamento dei dati
Presentazione
La funzione di campionamento dei dati su Panel Server campiona i dati provenienti da dispositivi collegati a una frequenza definita per una serie definita di misurazioni. La frequenza e le misurazioni dipendono dalla configurazione della funzione, impostata da un'applicazione cloud collegata o manualmente nelle pagine Web di Panel Server.
Per Panel Server Entry e Universal, i dati campionati vengono spostati in un buffer prima di essere pubblicati. Il buffer memorizza i dati fino a un mese e li pubblica nell'applicazione cloud quando la pubblicazione dei dati è attivata o quando la connessione viene ripristinata dopo un'interruzione.
Per Panel Server Advanced, i dati vengono registrati in Panel Server.
Disponibilità
Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Impostazione dei parametri
Attivare la registrazione dei dati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in .
Configurazione del campionamento dei dati dall'applicazione cloud
Quando è attivata una connessione a un'applicazione cloud, il campionamento (o registrazione) dei dati viene automaticamente attivato e configurato dal sistema cloud. Le impostazioni non sono modificabili (sola lettura) con le pagine Web di Panel Server.
I dati misurati sui dispositivi collegati vengono campionati e pubblicati nell'applicazione cloud.
Configurazione campionamento dati manuale
Il campionamento manuale dei dati consente di configurare le misurazioni da campionare per ogni dispositivo nel sistema:
-
Dispositivi Modbus
-
Dispositivi wireless
-
Dispositivi di I/O
Dopo la messa in servizio di tutti i dispositivi collegati a Panel Server, la scelta delle misurazioni e del periodo di campionamento può essere impostata individualmente per ogni dispositivo nella pagina Web :
-
Per ogni dispositivo, fare clic sul nome del dispositivo.
-
Fare clic su Dati.
-
Selezionare o deselezionare il campionamento per ogni misurazione con la casella di controllo Registrazione.
-
Selezionare il periodo di registrazione per la misurazione. Consultare Modifica della frequenza di registrazione dei dati, se pertinente.
-
Fare clic su Salva per applicare le modifiche.
IMPORTANTE: L'applicazione delle modifiche può richiedere alcuni minuti. Durante questo periodo, le pagine e le funzioni seguenti non sono accessibili:-
Dashboard pagina iniziale (Advanced)
-
Trending: viste dispositivo e dati aggregati (Advanced)
-
Modelli personalizzati - aggiornamenti modello personalizzato
-
Esportazione CSV
-
Backup e ripristino
-
Registrazione dati
-
Registrazione misure
-
Calcolo di configurazioni valide per le misurazioni dei dati
-
Un massimo di 5.000 singoli punti dati simultanei da dispositivi diversi di qualsiasi tipo (dispositivi wireless, Modbus-SL o Modbus TCP/IP, dispositivi di I/O)
-
Un massimo di 500 campioni al minuto
-
Un massimo di 500 singoli allarmi per il monitoraggio e l'invio di notifiche e-mail (con un massimo di 300 di quelli provenienti da dispositivi Modbus-SL)
NOTA: Qualsiasi configurazione remota che tenta di attivare un valore superiore a questi limiti viene rifiutata.
La tabella seguente mostra esempi di configurazioni di registrazione dati e indica se sono valide o meno:
Numero di dispositivi | Numero di misurazioni | Periodo di registrazione (min) | Numero totale di punti di dati registrati | Campioni al minuto | Numero di allarmi | Configurazione valida |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
90 |
Sì - < 5.000 misurazioni simultanee, < 500 campioni al minuto e < 500 allarmi |
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
550 |
No - numero di allarmi > 500 |
30 |
170 |
15 |
5.100 |
340 |
90 |
No - numero totale di misurazioni simultanee > 5.000 |
30 |
30 |
1 |
900 |
900 |
90 |
No - campioni al minuto > 500 |
Modifica della frequenza di registrazione dei dati
Per Panel Server Advanced, quando il periodo di registrazione (frequenza) viene modificato localmente o da una configurazione remota, i punti dati storici registrati vengono mantenuti e migrati in modo da essere conformi al nuovo periodo di registrazione, con i seguenti risultati:
-
Riducendo la frequenza (ad esempio, modifica del periodo da 5 minuti a 10 minuti): I punti di dati relativi alla frequenza ridotta vengono mantenuti. I punti dati intermedi vengono eliminati.
AVVISO Pericolo di perdita di datiLa riduzione della frequenza di registrazione determina la perdita permanente dei punti dati storici intermedi.Eseguire un'esportazione del registro dati prima di ridurre la frequenza per evitare la perdita di dati.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei dati, vedere Esportazione dei dati in locale.
-
Aumentando la frequenza (ad esempio, modifica del periodo da 10 minuti a 5 minuti): I punti dati per cui non esistono dati storici vengono duplicati dai dati storici esistenti (punti dati su entrambi i lati), il che può creare tendenze non lineari dove sono attese tendenze lineari.
Attivazione e ripristino della registrazione dati
La tabella seguente descrive le impostazioni.
Parametro | Descrizione |
---|---|
Modalità di attivazione |
Consente di attivare/disattivare la registrazione dati da Panel Server.
|
Elimina dati |
Consente di eliminare tutti i dati di registrazione. Per eliminare i dati:
|