DOCA0172DE-16

Hinzufügen von Modbus-Geräten über die Webseiten

Einführung

Modbus TCP/IP- und Modbus SL-Geräte können über die Webseiten des Panel Server zum EcoStruxure Panel Server-System hinzugefügt oder daraus entfernt werden.

Erkennen von Modbus TCP/IP-Geräten mithilfe einer Auswahlliste

Erstellen Sie auf der Webseite Einstellungen > Modbus-Geräte > Gerät hinzufügen > Modbus TCP/IP im Bereich Erkennung > Auswahlliste eine Liste der zu erkennenden Geräte, indem Sie die IPv4-Adresse für jedes Gerät eingeben. Der Standardport ist immer 502 (siehe Ethernet-Kommunikation) und die Standard-Geräte-ID ist 255 (siehe Modbus-Gateway-Funktion).

HINWEIS: Die Erkennung von Modbus-TCP/IP-Geräten über eine IPv6-Adresse wird nicht unterstützt.

Während der Geräteerkennung verwendet Panel Server folgendes, nach Priorität:

  • Ein benutzerdefiniertes Gerätemodell, falls zutreffend (das zuletzt geänderte benutzerdefinierte Gerätemodell, sofern mehrere vorhanden sind)

  • Ein integriertes Modell

HINWEIS: Löschen Sie das Gerät, und erkennen Sie es manuell mithilfe eines spezifischen benutzerdefinierten Modells, wenn die Auswahl des verwendeten benutzerdefinierten Modells nicht angemessen ist.

Ergebnis: Die Tabelle Ergebnis der Erkennung zeigt die folgenden Informationen für jedes im Modbus TCP/IP-Netzwerk erkannte Gerät an:

  • Bild (integrierte Gerätemodelle)

  • Gerätename

  • IP-Adresse

  • Port

  • Geräte-ID

Das Gerät wird im Bereich Modbus-Geräte angezeigt.

Manuelles Hinzufügen von Modbus TCP/IP-Geräten

Geben Sie auf der Webseite Einstellungen > Modbus-Geräte > Gerät hinzufügen im Bereich Modbus TCP/IP > Manuell hinzufügen die folgenden Informationen für jedes Gerät ein:

  • IP-Adresse

  • Port

  • Geräte-ID

  • Gerät

HINWEIS: Das manuelle Hinzufügen von Modbus-TCP/IP-Geräten über eine IPv6-Adresse wird nicht unterstützt.

Ergebnis: Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es im Bereich Modbus-Geräte angezeigt.

Um ein Modbus TCP/IP-Gerät manuell hinzuzufügen, indem ein benutzerdefiniertes Gerätemodell aus der Dropdown-Liste angewendet wird, wählen Sie Einstellungen > Modbus-Geräte > Gerät hinzufügen > Modbus TCP/IP > Manuell hinzufügen aus und dann:

  • Geben Sie die Werte ein für

    • IP-Adresse

    • Port

    • Geräte-ID

  • Wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Gerätemodells in Gerät aus.

Erkennen von Modbus SL-Geräten mithilfe einer Auswahlliste

Geben Sie auf der Webseite Einstellungen > Modbus-Geräte > Gerät hinzufügen > Modbus seriell im Bereich Erkennung > Auswahlliste die Liste der Modbus-Adressen (1-254) ein, für die die Geräte erkannt werden müssen.

HINWEIS: Wenn keine Adressen eingegeben werden, erfolgt die Erkennung für die Adressen 1 bis 10.

Während der Geräteerkennung verwendet Panel Server folgendes, nach Priorität:

  • Ein benutzerdefiniertes Gerätemodell, falls zutreffend (das zuletzt geänderte benutzerdefinierte Gerätemodell, sofern mehrere vorhanden sind)

  • Ein integriertes Modell

HINWEIS: Löschen Sie das Gerät, und erkennen Sie es manuell mithilfe eines spezifischen benutzerdefinierten Modells, wenn die Auswahl des verwendeten benutzerdefinierten Modells nicht angemessen ist.

Ergebnis: Die Tabelle enthält die folgenden Informationen für jedes im Modbus SL-Netzwerk erkannte Gerät:

  • Bild

  • Gerätename

  • Virtuelle Server-ID (Server-ID)

Das Gerät wird im Bereich Modbus-Geräte angezeigt.

Manuelles Hinzufügen von Modbus SL-Geräten

Geben Sie auf der Webseite Einstellungen > Modbus-Geräte > Gerät hinzufügen > Modbus seriell > Manuelles Hinzufügen > Server-ID die physische Server-ID des hinzuzufügenden Geräts ein, und wählen Sie den Gerätetyp aus.

Ergebnis: Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es im Bereich Modbus-Geräte angezeigt.

Um ein serielles Modbus-Gerät manuell hinzuzufügen, indem ein benutzerdefiniertes Gerätemodell aus der Dropdown-Liste angewendet wird, wählen Sie Einstellungen > Modbus-Geräte > Gerät hinzufügen > Modbus seriell > Manuell hinzufügen aus und dann:

  • Geben Sie einen Wert für die Physische Server-ID ein.

  • Wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Gerätemodells in Gerät aus.

Hinzufügen von Modbus SL-Geräten, die mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbunden sind

Um Modbus SL-Geräte hinzuzufügen, die mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Panel Server verbunden sind (siehe Beispiel), navigieren Sie zu Einstellungen > Modbus-Geräte > Gerät hinzufügen > Modbus TCP/IP > Manuell hinzufügen > IP-Adresse.

Geben Sie Folgendes ein:

  • IP-Adresse des untergeordneten/nachgeschalteten Panel Server

  • Virtuelle Server-ID des Modbus-Geräts in Geräte-ID

  • Modbus-Gerätetyp

Ergebnis: Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es im Bereich Modbus-Geräte angezeigt.

Lesen von Modbus-Registern

Navigieren Sie zur Fehlersuche bei hinzugefügten Modbus-Geräten zur Webseite Einstellungen > Modbus-Geräte > Modbus-Register lesen. Tragen Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Modbus-Geräte-Identifizierungsparameter ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Register lesen.

HINWEIS: Wenn eine Geräteerkennung läuft, können Sie die Modbus-Registerlesefunktion nicht verwenden.

Ergebnis: Es wird eine Tabelle angezeigt, die die Liste der Registernummern und den Registerinhalt im ausgewählten Format enthält.

HINWEIS: Wenn der Panel Server im Gateway-Rückwärtsmodus konfiguriert ist, wird die Registerlesefunktion nur für Modbus TCP/IP-Geräte unterstützt.
Parameter Verfügbarkeit nach Gerät Beschreibung

Gerätetyp

Modbus seriell

Modbus TCP/IP

Wählen Sie in der Liste entweder Modbus seriell oder Modbus TCP/IP aus. Andere angezeigte Parameter hängen vom ausgewählten Gerätetyp ab.

Geräte-ID

-

Geben Sie die ID des virtuellen Geräts ein, aus dem Sie Register auslesen möchten. Wertebereich 1 bis 254.

IP-Adresse

-

Geben Sie die Adresse des TCP-Netzwerks ein.

Port

-

Geben Sie den Port des Geräts ein.

Geräte-ID

-

Geben Sie die ID des Geräts ein. Wertebereich 1 bis 255.

Funktionscode

Wählen Sie in der Liste die Modbus-Funktion aus, die zum Lesen der Register des identifizierten Geräts verwendet werden soll:

  • FC01 Spulenstatus lesen

  • FC02 Lesen des Eingangsstatus

  • FC03 Lesen von Holding-Registern

  • FC04 Lesen von Eingangsregistern

Startregister

Geben Sie die Nummer des ersten zu lesenden Registers ein.

Verwenden Sie für die Funktionscodes FC01 und FC02 die folgende Berechnung, um die Bitnummer anzugeben: (Registernummer - 1) * 16 + (Bit-Offset+1), wobei das Offset der Bitreihenfolge (von 0 bis 15) entspricht.

Anzahl Register

Geben Sie die Gesamtanzahl der aufeinander folgenden, zu lesenden Register ein.

Ergebnisformat

Wählen Sie für die Funktionscodes FC03 und FC04 in der Liste das Format für die Anzeige der Ergebnisse aus:

  • Hexadezimal (Standardformat)

  • Binär

  • Ganzzahl mit Vorzeichen 16

  • Ganzzahl ohne Vorzeichen 16

Das Ergebnis der Funktionscodes FC01 und FC02 ist 1 bei True und 0 bei False.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?