DOCA0184ES-07

Información sobre los productos en el panel

Al seleccionar ya sea la totalidad del envolvente o un dispositivo o un grupo de dispositivos, en la parte derecha de la pantalla se muestra la descripción de los productos, agrupados en 3 categorías:

  • Envolvente

  • Sistema de instalación

  • Dispositivos y bloques de distribución.

La información detallada está disponible para cada producto haciendo clic en el enlace datos del producto.

Pasar el ratón por encima de un producto montado dentro del cuadro permite tener la designación de este elemento definida en el diagrama.

Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en un producto hace aparece un marco azul alrededor del mismo y un marco negro alrededor del dispositivo aguas arriba. Esta función de identificación aguas arriba-aguas abajo funciona también para los productos clasificados en el almacén.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?