DOCA0184ES-07

Seleccionar el envolvente

Es posible seleccionar directamente una gama de envolvente haciendo clic en la imagen del rango y validando.

Para seleccionar un rango, escriba las características de la envolvente en la lista propuesta, seleccione el rango no marcado con un testigo naranja y valide.

Se requiere ajustar las características de la envolvente en el rango seleccionado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?