抽架管理功能
简介
抽架管理功能用于:
-
记录和检查抽出式断路器在抽架中所处的位置。
-
提供与预防性维护措施有关的信息。
-
告知远程控制器抽出式断路器的位置。
注: 如果检测到断路器处于退出位置,则远程控制器将停止轮询 MicroLogic 控制单元。如果远程控制器未停止轮询,则只要断路器断开,远程控制器便会收到超时响应。
以下设备可提供抽架信息:
-
使用通信网络的远程控制器。
-
EIFE 接口网页。
兼容设备
|
范围 |
最低硬件配置要求 |
|---|---|
|
MasterPacT MTZ 断路器 |
抽出式断路器 + MicroLogic X 控制单元 + EIFE 接口 + ULP 端口模块 |
抽架位置状态
抽架位置状态由限位开关的位置定义。
|
抽架位置状态 |
CE 限位开关 |
CT 限位开关 |
CD 限位开关 |
|---|---|---|---|
|
抽架处于连接位置 |
开 |
关 |
开 |
|
抽架处于测试位置 |
关 |
开 |
开 |
|
抽架处于退出位置 |
关 |
关 |
关 |
抽架位置计数器
抽架位置计数器为:
-
抽架连接位置计数器
-
抽架退出位置计数器
-
抽架测试位置计数器
计数器可连接至每个抽架位置状态。每次激活链接状态时,计数器都会增加。
抽架位置计数器具有以下特性:
-
计数器存储在非易失性存储器中,防止断电时数据丢失。
-
计数器可从 0 至 65534 逐渐增加。
预定义事件
以下事件由抽架管理功能生成。
|
代码 |
描述 |
类型 |
优先级 |
复位 |
|---|---|---|---|---|
|
2304 (0x0900) |
抽架位置偏差 |
报警 |
中等 |
手动或远程 |
|
2308 (0x0904) |
断路器与抽架断开连接到期未执行 |
报警 |
中等 |
手动或远程 |
|
2309 (0x0905) |
抽架已达到最大运行次数 |
报警 |
高 |
手动或远程 |
|
2310 (0x0906) |
抽架剩余寿命低于报警阈值 |
报警 |
中等 |
手动或远程 |
|
2311 (0x0907) |
检测到新的 MicroLogic 控制单元 |
报警 |
高 |
手动或远程 |
抽架位置偏差
如果抽架位置触点显示断路器未处于其中某个允许的连接位置、退出位置或测试位置,则 EIFE 模块将检测到抽架位置不符并会生成报警。
断路器与抽架断开连接到期未执行
如果 11 个月后仍未断开断路器,将生成报警,提醒用户每年至少操作一次抽架,即,将断路器从连接位置移至退出位置以及从退出位置移至连接位置。
建议操作:断开断路器与抽架的连接,然后重新连接。
抽架已达到最大运行次数
抽架设计的连接次数为 500 次,在达到此次数前必须进行更换。如果抽架连接位置计数器达到 450 次,将出现报警。
建议操作:计划更换抽架。请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。
抽架剩余寿命低于报警阈值
润滑抽架和触点组。在以下情况中,抽架需要进行全面检查:
-
抽架已运行五年,
-
抽架位置计数器达到 250 次。
建议的操作:计划更换抽架。请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。
检测到新的 MicroLogic
当 EIFE 接口检测到断路器的 MicroLogic 控制单元已更换时,会生成带时间戳的报警。根据 MicroLogic 控制单元序列号进行检测。
带时间戳的信息
记录以下带时间戳的信息:
-
抽架的上一次连接
-
抽架的上一次断开
-
处于测试位置的上一抽架
可通过使用通信网络的远程控制器读取这些带有时间戳的信息。