DOCA0106ZH-12

访问 EIFE 网页

支持的 Web 浏览器

浏览器

用于 Windows XP 的版本

用于 Windows Vista 的版本

用于 Windows 7 的版本及更新版本

Internet Explorer

IE 9.0

IE 9.0

IE 10.0、IE11.0

Firefox

15.0

20.0

20.0、45.0

Chrome (recommended)

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

首次访问 EIFE 网页

首次访问 EIFE 网页时,必须配置 EIFE 名称。

警告
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

首次访问 EIFE 网页的过程取决于 PC 的操作系统:

  • Windows VistaWindows 7 and later 或更高版本操作系统

  • Windows XP 或更低版本的操作系统

注: 更新了 EIFE 接口之后,在首次访问网页之前,应删除浏览器缓存。

通过配备 Windows Vista or Windows 7 的 PC 进行首次访问

步骤

操作

1

断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。

2

将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 交换机。

3

打开 Windows 资源管理器

4

单击 网络 ,则 EIFE -XXYYZZ 将显示在设备列表中。

注: 如果 EIFE 名称未显示在 Windows 资源管理器 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 EIFE 接口。

5

双击选中的 EIFE -XXYYZZ ,将在浏览器中自动打开登录页面。

6

输入用户名 Administrator 和缺省密码 Gateway,首页将自动在浏览器中打开。

注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。

7

如要更改缺省密码,请选择 配置和设置 菜单,转到 其他配置 子菜单,单击 用户帐户 ,然后为 Administrator 用户名输入新密码。

8

若要找到 EIFE -XXYYZZ,应选择 配置和设置 菜单,转至 常规 子菜单,单击 设备物理位置 ,然后单击 打开闪烁 。选定 EIFE -XXYYZZ 的 ULP LED 指示灯将闪烁 15 秒(测试模式)。

9

如要命名 EIFE -XXYYZZ ,应选择 配置和设置 菜单,转至 设备配置 子菜单,单击 设备列表 ,然后单击 名称 。单 击 EIFE -XXYYZZ 设置 EIFE 名称。

10

用相同的 EIFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。

注:
  • XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

  • 如果 DPWS 没有被启用,应检查防火墙设置。

通过配备 Windows XP 的 PC 进行首次访问

步骤

操作

1

断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。

2

将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 EIFE 接口。

3

打开网页浏览器

注: PC 自动使用缺省 IP 地址 169.254。#.# (#=0–255) 和缺省子网掩码 255.255.0.0。

4

在地址文本框中,输入 169.254.YY.ZZ,其中 YY 和 ZZ 是 EIFE 接口 MAC 地址的最后 2 个字节(可在 EIFE 接口旁边的标签上找到),然后按下 Enter 键 :首页在浏览器中打开。

示例: 对于 MAC 地址为 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247(十进制)的 EIFE ,在地址文本框中输入 169.254.187.247。

5

按下 Enter 键 ,将在浏览器中自动打开登录页面。

6

输入用户名 Administrator 和缺省密码 Gateway。首页将在浏览器中自动打开。

注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。

7

如要更改缺省密码,请选择 配置和设置 菜单,转到 其他配置 子菜单,单击 用户帐户 ,然后为 Administrator 用户名输入新密码。

8

要找到 -XXYYZZ,选择 配置和设置 菜单,转至 常规 子菜单,单击 设备物理位置 ,转至 设备物理位置 ,然后单击 打开闪烁 。选定的 ULP LED-XXYYZZ 的 将闪烁 15 秒。

9

如要命名 -XXYYZZ,应选择 配置和设置 菜单,转至 设备配置 子菜单,单击 设备列表 ,然后单击 名称 ,设置 EIFE 名称。

10

用相同的 EIFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。

注: XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

访问网页

按照网络发现、名称浏览和 IP 地址浏览程序访问网页。

网页访问权限取决于 IT 基础设施。

网络发现

配置 EIFE 名称后,按照以下程序访问 EIFE 网页。

步骤

操作

1

EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 开关连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

打开 Windows 资源管理器

4

单击 网络 ,则 EIFE 名称将显示在设备列表中。

注: 如果 EIFE 名称未显示在 Windows 资源管理器 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 EIFE 接口。

5

双击 EIFE 名称(写在位于选定 EIFE 接口正面的设备标签上),将在浏览器中自动打开登录页面。

名称浏览

必须使用 DNS 服务器。

步骤

操作

1

EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 开关连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

打开网页浏览器

4

在地址文本框中,输入 EIFE 名称,其写在位于所选 EIFE 接口正面的设备标签上。

5

按下 Enter 键 ,将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 如果 EIFE 接口未显示在 Windows 资源管理器 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 EIFE 接口。
注: EIFE IP 地址映射至 DNS 服务器中的设备标签。

IP 地址浏览

必须设置 IP 静态配置。

步骤

操作

1

EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 开关连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

打开网页浏览器

4

在地址文本框中,输入 IT 管理员提供的 IP 地址。

5

按下 Enter 键 ,将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 如果未在网页浏览器中打开登录页面或未正确显示,则检查是否已勾选 Internet Explorer 中的 Internet Explorer\工具\兼容性视图设置\在兼容性视图下显示内部网站
本页的QR代码

这有帮助吗?