固件更新
描述
对所有固件更新,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件。
EIFE 固件的最新版本以及 EIFE 网页通过 EcoStruxure Power Commission 软件一次性更新。
有关 EIFE 固件版本的更多信息,请参阅 Enerlin'X EIFE 固件发行说明 。
注意 |
---|
数据丢失
如不遵循这些说明,可能导致数据永久丢失。
|
在更新了 IMU 中一个设备的固件之后,请使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件检查 IMU 设备之间的固件兼容性。固件更新表有助于诊断并识别 IMU 设备之间的所有不兼容问题。此表还就检测到的偏差情况提供了措施建议。
签名固件
为 MasterPact MTZ IMU 设计的所有固件均使用 Schneider Electric 公钥基础架构签名。
必须定期检查用于鉴定是否为真实 Schneider Electric 固件和软件的数字证书,确保它们仍有效。失效的数字证书会公布在证书撤销列表 (CRL) 中,具体参见 Schneider Electric Cybersecurity Support Portal。
有关 MasterPact MTZ 断路器网络安全的更多信息,请参阅 MasterPact MTZ - 网络安全指南 IEC 设备的相关文档。
检查 Firmware 版本
您可以使用以下方式找到 IMU 中设备的固件版本:
-
EcoStruxure Power Commission 软件,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。
-
EIFE 网页,请参阅以下步骤。
步骤 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
打开网页浏览器并登录 EIFE 网页。 |
打开 EIFE 主页。 |
2 |
注: 如果最近已更新 firmware,则按下 刷新网页并更新显示的 firmware 编号。需要重新验证身份,才能访问网页。
|
确定 EIFE 接口的 firmware 版本。 |