DOCA0106ZH-13

硬件描述

描述

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

A

两个 RJ45 Ethernet 端口

 

A1 熄灭:10 Mbps

绿灯常亮:100 Mbps

 

A2 绿灯常亮:链接

绿灯闪烁:活动

B

复位按钮

C

设备标识标签

D

模块状态 LED

E

网络状态 LED

F

ULP 状态 LED

G

USB 模式 ULP 端口

H

产品信息的对应二维码

I

DIN 夹

J

接地连接

K

CT 限位开关

L

CE 限位开关

M

CD 限位开关

N

MAC ID

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE23550

安装

EIFE 接口嵌入在 MasterPact MTZ 断路器的抽架中。

24 Vdc 电源

EIFE 接口由 ULP 端口模块供电。

有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南

建议使用 UL 标识和认可的限制电压/限制电流,或者具有最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。

注: 连接 24 Vdc 电源时,仅使用铜导线。

Ethernet 连接

模块状态 LED

模块状态双色 LED,指示 EIFE 接口状态。

LED 指示

状态说明

操作

未通电

一直亮绿灯

EIFE 接口操作

绿灯闪烁(250 毫秒亮起,250 毫秒熄灭)

隐藏的可用控制网页

绿灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

EIFE 接口固件损坏

请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。

红灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

EIFE 接口处于“降级”模式

在下次维护操作中更换 ULP 模块。

一直亮红灯

EIFE 接口停止运行

绿灯/红灯闪烁(1 秒为绿灯,1 秒为红灯)

Firmware 正在更新

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

网络状态 LED

网络状态双色 LED,指示 Ethernet 网络状态。

LED 指示

状态说明

未通电或没有 IP 地址

一直亮绿灯

有效 IP 地址

一直亮红灯

重复的 IP 地址

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

一直亮琥玻色灯

检测到 IP 配置错误

ULP Status LED

黄色 ULP status LED 表示 ULP 模块的模式。

ULP LED

模式

操作

额定值

冲突

移除多余的 ULP 模块

性能下降

在下次维护操作中更换 EIFE 接口

测试

非关键 firmware 偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作。

非关键硬件偏差

配置偏差

安装缺失功能

关键 firmware 偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

关键硬件偏差

停止

更换 EIFE 接口

断电

检查电源

Modbus 地址

EIFE 接口可接受其所连接 IMU 的 Modbus 地址。

Modbus 地址为 255,无法更改。

入侵性命令模式

EIFE 入侵性命令模式可通过 EcoStruxure Power Commission 软件来配置。该软件可启用或禁用通过 Ethernet 网络向 EIFE 接口以及向所连接的 IMU 的其他模块发送远程控制命令的能力。

  • 如果入侵性命令模式处于锁定状态,则会禁用远程控制命令。

  • 如果入侵性命令模式处于解锁状态(缺省设置),则会启用远程控制命令。

注: 无论入侵性命令模式处于何种状态,始终处于启用状态的远程控制命令只有设置绝对时间命令。

复位按钮

根据按下按钮的时间,复位按钮可有三种功能。

时间范围

功能

1 秒

将 IP 采集模式复位为其缺省设置 (DHCP)。

5 秒

将安全管理员密码复位为缺省设置 (AAAAAAA)。

注: 如果安全管理员角色不存在,则执行此操作将会创建新安全管理员角色。

10 s

EIFE 接口复位为其出厂缺省设置。

安全管理员密码复位

下面介绍了将安全管理员密码复位为其缺省设置的步骤:

  1. 按下 EIFE 接口上的复位按钮 5 秒。LED 指示灯将以红绿交替的模式快速闪烁,每种颜色显示 100 毫秒。

  2. 松开复位按钮时, EIFE 接口将进入 30 秒的复位模式,并提示用户将密码复位为其缺省设置。LED 指示灯将以红绿交替的模式快速闪烁,每种颜色显示 100 毫秒。

  3. EIFE 接口上的复位按钮,确认或等待 30秒 以取消复位。

  4. 确认复位安全管理员密码后,会将密码复位为缺省设置 (AAAAAAAA) 或添加新安全管理员角色。

注:

每次成功执行复位操作后,复位管理员密码计数器增加一。

EIFE 接口出厂复位

下面的程序介绍将 EIFE 接口复位为其出厂缺省设置的步骤:

  1. 按下 EIFE 接口上的复位按钮 10 秒。LED 将快速闪烁红光,亮起 100 毫秒,熄灭 100 毫秒。

  2. 松开复位按钮时, EIFE 接口将进入 30 秒的复位模式,并提示用户将设备复位为其出厂缺省设置。LED 将快速闪烁红光,亮起 100 毫秒,熄灭 100 毫秒。

  3. EIFE 接口上的复位按钮,确认或等待 30秒 以取消复位。

  4. 确认复位为出厂缺省设置后, EIFE 接口重新启动,所有设备设置都将复位为其出厂缺省值。

复位后, EIFE 接口将重新启动并将以下设置恢复为出厂缺省值:

参数

缺省值

日期和时间

  • 日期和时间设置模式:手动

  • 日期:yyyy-mm-dd

  • 时间:hh:mm:sec

NTP

  • NTP 服务器设置模式:手动

  • 一级 SNTP:time.windows.com

  • 二级 SNTP:time.nist.com

时区

  • 时区偏移:UTC

  • 夏令时:已禁用

首选项

  • 实时采样率:5 秒

  • 通讯检查率:15 min

以太网

帧格式:自动

端口控制

  • ETH1 模式:自动协商

  • ETH2 模式:自动协商

广播风暴防护

  • 启用:已启用

  • 级别:中低

  • 承诺信息速率:4000 秒

IP 配置

IPv4

  • 配置:自动

  • 模式:DHCP

  • IP 地址:169.254.xxx.yyy(xxx.yyy = MAC 地址的最后 6 个字节)

  • 子网掩码:255.255.0.0

  • 网关:0.0.0.0

IPv6

  • 启用 IPv6:已启用

  • IPv6 地址:不可用

DNS

  • DNS 地址:自动

电子邮件服务

电子邮件服务:已禁用

数据发布

记录间隔:已禁用

RSTP

RSTP:已禁用

SNMP

SNMPV1 代理:已禁用

设备

  • 名称:MAC ID 的后 6 位

  • IP 地址:缺省

  • 断路器单元名称字段为空。

  • 数据发布:已禁用

联系信息管理

空用户电子邮件列表

IP 网络服务

  • Modbus TCP:已启用

  • 安全调试:已禁用

  • 适用于 M2M 的安全 Modbus:已禁用

  • FTPS 服务器:已禁用

  • 发现:已启用

  • HTTP/Web:已禁用

  • HTTPS:已启用

Modbus TCP/IP 过滤

  • Modbus TCP/IP 过滤:已禁用

  • 已清除 IP 过滤特例列表

证书

证书类型:自签名

用户管理

  • 用户名:SecurityAdmin

  • 角色:SECADM、Viewer、Operator、Engineer、Installer

  • 密码:AAAAAAAA

Syslog 服务

Syslog 日志服务:已禁用

抽架位置触点

EIFE 接口提供了三个限位开关来识别断路器的抽架位置。

限位开关

描述

CE

抽架连接位置触点

CD

抽架断开位置触点

CT

抽架测试位置触点

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?