日期和时间
描述
页面让您能够:
-
对连接到 EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器手动设置日期和时间
-
将 MasterPact MTZ 抽出式断路器的日期和时间自动同步到 EIFE 时间
-
以指定的时间间隔定期检查这种同步
日期和时间配置参数列表
参数 |
描述 |
---|---|
|
可选择 MasterPact MTZ 抽出式断路器的手动日期和时间设置。在选择了 的情况下,这个选项处于禁用状态。 |
|
可以年-月-日的格式手动设置当前日期。 |
|
可以时:分:秒的格式手动设置当前时间。 |
|
可启用 MasterPact MTZ 抽出式断路器的自动日期和时间设置。在选择了 的情况下,这个选项处于禁用状态。 |
|
可输入从 1 到 63 的轮询间隔值(单位为小时)。 |
|
可勾选相应复选框,以通过 DHCP/BOOTP 获得服务器地址。 |
|
可输入一级 SNTP 服务器地址。 |
|
可输入二级 SNTP 服务器地址。 |
|
可以将连接到 EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器的时间与 EIFE 时间自动同步。 |
|
可以清除连接到 EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器的同步。 |