设备记录
简介
EIFE 接口的断路器的日志数据。有关配置设备记录的详情,请参阅设备记录。
页面以图形和表格的形式显示了连接到单个设备页面
步骤 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
在 EIFE 菜单栏中,单击 。 |
打开 菜单。 |
2 |
在 菜单中,单击 。 |
显示可用的设备记录选项。 |
3 |
在 中,单击 。 |
显示可查看其记录数据的可用设备。 |
4 |
从 中选择设备。 |
显示选定设备的设备记录。 |
5 |
要查看数据范围,请在周期范围下拉列表中选择周期范围: |
划出选定的周期范围。 |
6 |
按住鼠标左键,并拖动围绕图形区域的选择框以便放大。 |
放大选定图形区域。 |
7 |
要返回原始全视图,在键盘上输入 Z 或双击图形。 |
视图缩小。 |
8 |
单击 查看选定间隔数据记录表。 |
打开选定的 表。 |
9 |
要查看其他主题,单击 。选中要显示的主题的复选框,并单击 。 |
启用选定主题的显示。 |
断路器的记录数据将以时间趋势图的格式显示在网页上。预配置时间趋势图,显示
、 、 或 数据。用电参数记为累计值,但按间隔显示为增量值。所有其他参数均记录和显示为实际记录值。
检索数据记录
可通过下表提供的方式检索间隔数据记录:
检索方法 |
检索的文件格式 |
---|---|
EIFE FTP 服务器 |
逗号分隔的变量 (CSV) |
导出至外部 FTP 服务器 |
CSV |
数据点按钮 |
HTML |
电子邮件 |
CSV |
要查看所有可用记录文件的列表,请按照 “利用FTP获取间隔数据记录”章节的步骤 2-4 进行操作。文格格式: Device Name.csv,其中设备名称是 MasterPact MTZ 抽出式断路器的指定名称。例如取名为“Building 1 Utility Entrance”的设备将为 Building 1 Utility Entrance.csv。
导出记录文件时,日期和时间将按照以下格式附在文件名中: _YYYYMMDDHHMMSS。例如,Building 1 Utility Entrance_20100218115216.csv。这表示导出该文件的时间为 2010 年 2 月 18 日上午 11:52:16。
-
日志文件中的断路器状态采用数字编码。断路器状态的相关信息请参见 Modbus 通信指南中的 Modbus 寄存器 12001。
-
根据从设备中读取的数据,设备日志文件可能包含对电气参数来说无效的值(-9999、-99999、32768)。
日志格式
按以下格式将数据记录在 CSV 文件中:
行 |
采用 CSV 格式的数据 |
描述 |
---|---|---|
1 |
EIFE名称、EIFE serial number、EIFE 地址、设备名称、设备本地 ID、设备类型名称、记录间隔。 |
此行包含第 2 行中信息的列标题。 |
2 |
EIFE 555, 23227,157.198.184.116, building1 utility entrance, 893, MasterPact MTZ,15 |
此行包含关于 EIFE 接口与登录设备的信息。 |
3 |
此行为空。 |
– |
4 |
,,,主题 ID 1、主题 ID 2、主题 ID 3 |
此行包含第 5 行主题 ID 的列标题。主题 ID 为记录数量的数字参考号。主题 ID 用于识别数量(不计设备或语言)。前三个逗号用于电子表格应用程序中的布局用途。 |
5 |
,,,1617,1621,1625 |
此行包含记录值的主题 ID。 |
6 |
此行为空。 |
– |
7 |
错误、UTC 偏移(分钟)、本地时间戳、视在电能 (kVAh)、实际电能 (kWh)、无功电能 (kVARh) |
此行包含在第 8 行和之后记录的数据列标题。 |
第 8 行和之后 |
这些行中包含记录的数据。 0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738.219,1201962.707,647069.906,15 0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758.260,1201980.725,647078.602,15 0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778.198,1201998.661,647087.233,15 |
如果电子表格应用程序用于查看 CSV 文件,则数据应与电子表格应用程序中打开的“间隔数据”记录类似。
数据日志的错误代码
进行数据记录故障排除时,可能会看到以下错误代码:
错误代码 |
定义 |
---|---|
19 |
发生通讯错误(例如: CRC、协议或异常)。 |
25 |
如果发送请求后,未在允许时间内收到相应的回应,则出现超时。 |
38 |
无效数据。 |
100 |
在可记录数据前,间隔时间到期。 |
101 |
本地时标无效。EIFE 未设置为绝对时间。 |
如果解决这些问题或其他错误状况时需要帮助,请联系技术支持人员。
利用EIFE FTP 服务器检索数据记录
如以下步骤所示,您可以使用 EIFE FTP 服务器,通过利用 FTP 与 EIFE 接口连接并传输 .csv 文件来检索数据日志文件。
步骤 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
在 PC 上创建一个文件夹,例如 |
创建一个文件夹以存储 EIFE 数据日志。 |
2 |
启用 Windows 资源管理器,在地址文本框中输入 |
打开 对话框。 |
3 |
在文本框中输入用户名 |
利用 EIFE 接口打开 FTP 会话,显示存储在 EIFE 接口中的文件。 |
4 |
导航至 /logging/data 接口上的目录 EIFE。 |
打开 EIFE 接口上的数据日志目录。 |
5 |
复制记录文件,然后将其粘贴在步骤 1 创建的文件夹中。 |
将数据记录复制到文件夹中。 |
利用数据点按钮检索数据日志
步骤 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
在 网页中,单击 。 |
打开显示记录数据的新窗口。 |
2 |
按下 CTRL+A,然后再按CTRL+C。 |
选中所有数据,然后将数据复制到剪贴板上。 |
3 |
打开 Excel,然后按下 CTRL+V。 |
将数据粘贴到 Excel 电子表格中。 |
利用 Email 检索数据记录
必须配置 EIFE 接口,才能将数据记录传输至电子邮件地址。有关更多信息,请参阅电子邮件导出。
设备摘要页面
设备摘要视图显示连接到 EIFE 接口的断路器的摘要。
步骤 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
在 菜单中,单击 。 |
显示可用的设备记录选项。 |
2 |
在 中,单击 。 |
– |
3 |
在 下,单击 。 |
打开设置页面,以选择设备和主题。 |
4 |
在 列表中选择设备。 |
显示选定设备的可用主题。 |
5 |
在 列表中选择主题。 |
显示选定设备的选定主题。 |
6 |
按住鼠标左键,并拖动围绕图形区域的选择框以便放大。 |
放大选定图形区域。 |
7 |
要返回原始全视图,在键盘上输入 Z 或双击图形。 |
视图缩小。 |
8 |
重复步骤 3 至 7,显示选定设备的其他主题。 |
显示选定设备的选定主题。 |
选定设备的记录主题将以时间趋势图的格式显示在网页上。预配置时间趋势图,显示前一天、前一周和前一月的数据。
电能参数按间隔显示为增量值。所有其他参数均记录和显示为实际记录值。