DOCA0106ZH-12

读取设备寄存器

描述

读取设备寄存器功能让 EIFE 接口能够从 MasterPact MTZ IMU 的设备读取 Modbus 寄存器:

  • MicroLogic X 控制单元

  • EIFE 接口

  • IO 模块

读取程序

步骤

操作

结果

1

EIFE 菜单栏中,单击 诊断

打开 诊断 菜单。

2

诊断 菜单的 设备运行状况检查 子菜单中,单击 读取设备寄存器

读取设备寄存器 页面随即打开。

3

设备名称 中,选择设备。

从下拉列表中选择设备。

4

输入 本地 ID (或从定义的设备列表中选择)、 启动寄存器 以及要读取的 寄存器数量

将从规定设备读取的寄存器随即被输入。

5

设备类型 下拉列表中选择数据类型。

相应的数据类型随即被选中。

6

要更改 Modbus 数据在 数值 列显示的方式,请选择 十进制 十六进制 二进制 ASCII

数据值的显示方式随即被选中。

7

单击 读取

根据选定的配置读取已注册的设备。

EIFE 读取设备寄存器参数

参数

描述

设置

设备名称

从先前添加的设备的列表中选择要读取的设备。

本地 ID

要读取设备的地址(本地 ID)。

1

起始寄存器

寄存器编号(十进制)。

0-65535

缺省设置:1000

寄存器数量

要读取的寄存器数量。

1-125

缺省设置:10

寄存器

列出寄存器编号(十进制)。

列出为寄存器存储的数据。检索的数值取决于连接至 EIFE 接口的设备。请参阅所连接设备的文档,了解更多有关存储寄存器数值的信息。

数据类型

列出设备可用的数据类型。

  • 保持寄存器 (缺省设置)

  • 输入寄存器

  • 输入线圈

  • 输出线圈

十进制、十六进制、二进制或 ASCII 选项

选择其中一个选项确定如何显示数值列数据。

十进制 (缺省设置)

本页的QR代码

这有帮助吗?