DOCA0106ZH-12

SNMP 参数

管理 IP 参数

EIFE 接口支持 SNMP,允许网络管理员利用 SNMP 管理器远程访问 EIFE 接口以及查看 EIFE 格式的 MIB-II 接口的网络状态和诊断情况。

参数

描述

设置

管理员 1

允许配置 IP 管理员 1 的 SNMP 地址。

管理员 2

允许配置 IP 管理员 2 的 SNMP 地址。

系统联系人

允许配置 SNMP 系统联系人的姓名。

系统名称

允许配置系统名称。

系统位置

允许配置 SNMP 系统地址。

只读社区名称

允许配置 SNMP 只读社区名称。

公共 (缺省设置)

读写社区名称

可配置 SNMP 读写社区名称。

私有 (缺省设置)

陷阱

允许设置社区名称陷阱。

警报 (缺省设置)

注: 仅支持 SNMP 版本 1。

已启用陷阱

参数

描述

设置

冷启动陷阱

EIFE 接口通电时将生成陷阱。

热启动陷阱

不支持

链路断开陷阱

断开 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。

链路连接陷阱

重新连接 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。

验证失败陷阱

如果 SNMP 管理器访问未正确验证的 EIFE 接口,则生成陷阱。

本页的QR代码

这有帮助吗?