设置设备时间
描述
在EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器的日期和时间同步成 EIFE 日期和时间。时间会自动设置。该页面用于获取 MasterPact MTZ 抽出式断路器的时间。
页面中,您可以将连接至设置设备时间参数列表
参数 |
描述 |
---|---|
|
可选择要与 EIFE 日期和时间同步的 MasterPact MTZ 抽出式断路器。 |
|
显示 MasterPact MTZ 抽出式断路器的时间。 |
|
显示 MasterPact MTZ 抽出式断路器的状态。 |
|
可获取 MasterPact MTZ 抽出式断路器的时间。 |
|
不适用。 |
设置设备时间
步骤 |
操作 |
表 |
---|---|---|
1 |
在 EIFE 菜单栏中,单击 。 |
打开 菜单。 |
2 |
在 菜单中,单击 。 |
打开 页面。 |
3 |
从 页面中选择断路器,然后单击 。 |
MasterPact MTZ 抽出式断路器的日期和时间便与 EIFE 日期和时间同步,并且状态也会更新为成功。 注: 如果同步失败,则状态会更新为失败。
|