设备控制
复位命令
页面可让您执行一个或多个复位命令。
在
菜单的 子菜单的设备列表中,选择设备,然后单击 。在 列表中选择 进行复位。此功能始终启用。
应用程序控制
页面用于远程控制以下应用程序:
-
断路器应用程序
-
IO 应用程序
密码管理
在执行应用程序控制操作时,在 EIFE 网页中会显示 对话框。在 对话框中输入密码以执行应用程序控制操作。
对于配备有 Micrologic 控制单元的 MasterPact MTZ 断路器,需要使用密码。
页面中的以下操作需要密码:
控制 |
工作 |
可用性 |
---|---|---|
断路器 |
分闸/合闸 |
配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPact MTZ 断路器 |
灯 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
加载 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
重置输入计数器 |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO1 |
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO2 |
|
重置输出计数器 |
O1 O2 O3 |
IO1 |
#O1 #O2 #O3 |
IO2 |
|
用户定义的输出控制 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
断路器应用程序
在
页面 中,授权组可执行以下操作:
控制 |
状态 |
工作 |
可用性 |
---|---|---|---|
断路器 |
分闸/合闸/脱扣/NA |
分闸/合闸 |
配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPact MTZ 断路器 |
IO应用程序
在
页面的 中,授权组可执行以下操作:
控制 |
状态 |
工作 |
可用性 |
---|---|---|---|
重置输入计数器 |
– |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO1 |
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO2 |
||
重置输出计数器 |
– |
O1、O2、O3 |
IO1 |
#O1 #O2 #O3 |
IO2 |
||
光源控制 |
打开或关闭 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
负载控制 |
打开或关闭 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
用户定义的输出控制 |
打开或关闭 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
-
仅当 IO 模块连接至断路器时,方可使用 IO 应用程序控制功能。
-
当 IO 1 或 IO 2 的应用程序旋转开关位于位置 4 时,光源和负载控制可用。
-
仅当已通过 EcoStruxure Power Commission 软件分配用户定义的输出后,方可使用用户定义的输出控制。
-
如果将输入分配为脉冲计数器,则 IO 1 的操作为 P1、P2、P3、P4、P5 和 P6。对于 IO 2,脉冲计数器操作为 #P1、#P2、#P3、#P4、#P5 和 #P6。