日期和时间
描述
页面让您能够:
-
对连接到 EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器手动设置日期和时间。
-
将 MasterPact MTZ 抽出式断路器的日期和时间自动同步到 EIFE 时间。
具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改日期和时间设置。
导航至“日期和时间”页
如要查看
页,请单击 。日期和时间设置
参数 |
描述 |
---|---|
|
让您能够选择 MasterPact MTZ 抽出式断路器及其 IMU 设备的日期和时间设置模式:
|
|
可以年-月-日的格式手动设置当前日期。 |
|
可以时:分:秒的格式手动设置当前时间。 |
NTP 设置
参数 |
描述 |
---|---|
|
让您能够选择 NTP 服务器设置模式:
|
|
让您能够手动输入一级 NTP 服务器地址。 |
|
让您能够手动输入二级 NTP 服务器地址。 |
-
当两个 NTP 服务器都无法通过 EIFE 接口到达并且另一 IMU 设备正设置日期和时间时,EIFE 接口日期和时间设置模式自动回到“手动”模式。
-
时间设置模式设置为“手动”时,时区偏移复位至 0。
-
NTP 服务器地址不支持 IPv6。