用户界面布局
概述
此示意图显示了 EIFE 用户界面布局。

A |
标题 |
B |
菜单栏 |
C |
子菜单栏 |
D |
网页 |
E |
显示区域 |
F |
操作按钮 |
标题
标题在所有页面顶部显示以下信息。

A |
EIFE 名称 |
B |
入侵性命令模式 |
C |
日期和时间 |
D |
IP 地址 |
E |
设备位置 |
F |
我的配置文件 注销 |
G |
用户名 |
标题部分 |
描述 |
---|---|
EIFE 名称 |
EIFE 接口的设备名称。 |
入侵性命令模式 入侵性命令模式 |
|
日期和时间 |
当前日期,格式为 yyyy-mm-dd。 当前时间,格式为 hh-mm-sec。 |
IP 地址 |
接口的 IPv4 地址。 |
设备位置 |
单击 ,可定位设备中的选定接口: |
我的配置文件 |
单击后,可在 窗口中更改帐户密码。 |
注销 |
单击可退出 EIFE 会话或关闭浏览器。 不使用时,建议您从 EIFE 会话注销。 |
用户名 |
登录的用户名。 |
菜单栏
菜单栏中的主要选项卡有:
子菜单栏
子菜单栏中的子选项卡在选定的选项卡下方显示子菜单。
网页
每个子选项卡下方的导航菜单列出了所选子菜单的网页。
操作按钮
操作按钮与选定的选项卡一致,但有变化。
下表介绍了“设置”和“安全”网页上的通用操作按钮:
按钮 |
操作 |
---|---|
|
应用设置更改。 |
|
取消设置修改并恢复上次保存的设置。 |
对于某些设置,在单击EIFE 接口重启以便应用新设置:
之后,会显示一条弹出消息,用于确认-
单击
,可重启并应用设置更改。 -
单击
,可取消设置修改并恢复上次保存的设置。
显示区域
显示区域显示选定子选项卡的详细信息和所有相关字段。