网页说明
监控网页
控制网页
诊断网页
诊断子菜单 |
网页 |
描述 |
---|---|---|
|
显示用于解决网络相关问题的诊断数据。 |
|
|
|
|
显示连接至 ULP 端口的 IMU 设备列表。 |
||
|
显示本地与 EIFE 接口相连的寄存器数据。 |
|
验证与 EIFE 接口相连的 MasterPact MTZ 抽出式断路器的通讯状况。 |
||
|
显示连接到 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 IO 模块的状态。如果 MasterPact MTZ 抽出式断路器没有连接到 IO 模块,则显示 。 注:
MasterPact MTZ
抽出式断路器名称。
是指 页面中定义的 |
维护网页
配置和设置网页
配置和设置子菜单 |
网页 |
描述 |
---|---|---|
|
|
|
手动设置日期和时间,或者使用 SNTP 时间源自动设置 EIFE 时间,或者配置连接到 EIFE 接口的 ULP 设备以使其时间自动与 EIFE 时间同步。 |
||
配置当地的时区,并设置夏令时。 |
||
|
配置Ethernet。 |
|
配置 IP 参数。 |
||
配置最多 Modbus TCP/IP 个服务器连接。配置可通过 Modbus TCP/IP 访问 EIFE 接口的 IP 地址。 |
||
|
配置通过电子邮件发送的报警。 配置用于发送邮件的 SMTP 参数。 |
|
配置通过电子邮件发送的报警。 |
||
|
配置连接到 EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器。 |
|
配置设备记录参数。 |
||
配置设备记录导出选项。 |
||
|
配置简单网络管理协议 (SNMP)。 |
|
配置 EIFE 首选项。 |
||
配置高级服务控制参数。 |
||
创建和编辑组和用户。配置电子邮件帐户。 |
||
配置每个用户组的网页访问权限。 |