DOCA0106ZH-09

设备

描述

设备页让您能够选择连接到 EIFE 接口的设备的数据以用于发布(最多 24 个数据)。数据发布方式在数据发布 数据发布 上设置。

连接到 EIFE 接口 ULP 端口的设备被自动检测并添加到设备列表中的 EIFE 接口。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改设备设置。

注: 这些网页仅支持此设备列表中添加的设备。

导航至“设备”页

如要查看设备页,请单击设置 > 设备

设备设置

设置

描述

设备类型

显示设备类型。

注: 自动检测设备类型字段,该字段不可编辑。

名称

让您能够输入设备的名称。

注:
  • LV 断路器系统通过可能的接口,如 HMI、Modbus/TCP、DPWS 和 DHCP 唯一地标识。

  • 设备名称在所有接口上都是通用的。因此,无论以任何方式修改设备名称,都会直接影响到所有连接的接口。

  • 启用了数据发布时,无法更改设备名称。

设备名称最多可以包含 64 个 ASCII 字符,其中包括:A–Za–z0–9-。但在名称开头和结尾处不得使用 -

注:
  • 设备名称在设备列表中应是唯一的。

  • 若不同设备具有相同的名称,可能影响到 Web 应用程序功能、记录功能和导出功能。

IP 地址/从站 ID

显示连接到 EIFE 接口或远程设备的设备的设备 IP 地址和本地地址。

  • 对于 EIFE 接口:IP 地址/从站 ID框不可编辑。

  • 对于远程设备:可以在 IP 地址/从站 ID框中输入 IP 地址。

对于 ULP 端口:255(缺省设置)

数据发布

让您能够从连接到 EIFE 接口(缺省禁用)的设备启用数据发布。

启用了数据发布时,会选择用于发布的数据。

数据发布有八种类别

缺省值:

视在电能 (kVAh)

有功电能 (kWh)

无功电能 (kVARh)

选择要发布的数据

待发布数据以 8 个类别列出:

  • 电流

  • 电压

  • 功率

  • 电能

  • 需量电流

  • 功率需量

在每种类别中,待发布数据列表根据连接到 EIFE 接口的设备调整。

最多可以选择 24 个数据用于发布,其中缺省选择以下 3 个数据:

  • 视在电能 (kVAh)

  • 有功电能 (kWh)

  • 无功电能 (kVARh)

本页的QR代码

这有帮助吗?