EIFE
描述
EIFE 页显示连接到断路器的 EIFE 接口的信息。
具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够查阅“诊断”页。
导航至 EIFE 页
如要查看 EIFE 页,请单击 。
EIFE 接口参数
参数 |
描述 |
---|---|
|
设备序列号 |
|
设备商业型号 |
|
当前固件版本 |
|
MAC 地址和时间的组合 |
|
唯一 MAC 地址 |
|
EIFE 接口的 IPv4 地址 |
|
用于局域网通讯的 IPv6 地址 |
日期和时间参数
参数 |
描述 |
---|---|
|
上次同步所使用的时间源 |
|
自上次同步后所经过的时间 |
|
NTP 同步的状态 |
|
描述 NTP 时间的准确度。其值可以为 1 至 15,或者如果 NTP 服务器不可达,则其值为 NA(不适用)。 |
文件系统参数
参数 |
描述 |
---|---|
|
EIFE 接口磁盘的总空间量(千字节) |
|
EIFE 接口磁盘中已使用的磁盘总空间量(千字节) |
|
EIFE 接口磁盘中未使用的磁盘总空间量(千字节) |
|
EIFE 接口磁盘中已损坏的磁盘总空间量(千字节) |
系统参数
参数 |
描述 |
---|---|
|
CPU 的状态:
|
|
引导存储器的状态 |
|
EEPROM 的状态 |
|
文件系统的状态 |
|
PHY 1 硬件的状态 |
|
PHY 2 硬件的状态 |
|
执行存储器的状态 |
EIFE 运行时间参数
统计数据 |
描述 |
---|---|
|
EIFE 接口的运行时间 |