DOCA0106ZH-12

IP 配置

描述

IP 配置 页让您能够设置 IP 参数。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改 IP 配置设置。

导航至“IP 配置”页

如要查看 IP 配置 页,请单击 设置 > 通讯 > IP 配置

IPv4 设置

参数

描述

配置

让您能够选择 IPv4 配置模式:

  • 单击 自动 (缺省设置),可使用 DHCP BOOTP 自动设置 IPv4 参数。

  • 单击 手动 ,可手动设置 IPv4 参数(IP 地址、子网掩码和网关)。

模式

让您能够选择使用以下方式分配 IPv4 参数的模式:

  • DHCP(缺省设置)

  • BOOTP

注: 使用旧 DHCP 服务器时,设备名称必须限制在 16 个字符内。

IP 地址

用于手动输入 EIFE 接口的静态 IP 地址。

子网掩码

用于手动输入网络的 Ethernet IP 子网掩码地址。

网关

用于手动输入用于广域网 (WAN) 通讯的网关(路由器)IP地址。

IPv6 设置

对于 IPv6 配置设置,在单击 应用更改 之后,会显示一条弹出消息,用于确认接口重启以便应用新设置:

  • 单击 ,可重启并应用设置更改。

  • 单击 ,可取消设置修改并恢复上次保存的设置。

参数

描述

启用 IPv6

启用 IPv6(缺省设置:启用)。

IPv6 地址

EIFE 接口的静态 IP 地址。

注: URL 地址框中,使用 [ ] 括号输入链路本地地址。

DNS 设置

参数

描述

DNS 地址

让您能够选择 IPv4 配置模式:

  • 单击 自动 缺省设置),可自动从 DNS 服务器获取 IP 地址。

  • 单击 手动 ,可手动设置一级服务器地址和二级服务器地址。

注: 域名系统 (DNS) 是与局域网 (LAN) 或因特网相连的计算机和设备的命名系统。

一级服务器地址

用于手动输入一级 DNS 服务器的 IPv4 地址。

二级服务器地址

用于手动输入二级 DNS 服务器的 IPv4 地址。

用于当一级 DNS 服务器解析失败时执行 DNS 解析。

本页的QR代码

这有帮助吗?