DOCA0106ZH-12

Modbus TCP/IP 过滤

描述

MODBUS TCP/IP 过滤 页面让您能够为连接到 EIFE 接口的 Modbus TCP/IP 客户端设置访问等级。

具有 Security Administrator 角色的用户能够编辑 Modbus TCP/IP 过滤参数。

导航至“Modbus TCP/IP 过滤”页

如要查看 MODBUS TCP/IP 过滤 页,请单击 安全 > MODBUS TCP/IP 过滤

Modbus TCP/IP 过滤参数

参数

描述

Modbus TCP/IP 过滤

启用 Modbus TCP/IP 地址过滤(缺省禁用)。

已授予表格中可用 IP 地址列表的访问权限。

IP 过滤全局访问列表参数

单击 图标,可编辑 IP 过滤规则 并设置访问等级。

设置

描述

IP 范围

过滤所输入的 IP 地址。最多不得超过 10 个 IP 地址。

访问级别

显示相应 IP 地址的访问等级:

  • 只读 :可使用以下 Modbus TCP/IP 功能代码:

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B),带有子功能代码 14 (0x0E)、15 (0x0F) 和 16 (0x10)。

    • 100 (0x64)

  • :阻止访问 IP 地址。

  • 读/写 :提供全面访问权。

IP 过滤特例列表参数

单击 添加特例 按钮,设置额外的 IP 过滤规则 参数。

设置

描述

IP 地址/IP 范围

过滤所输入的 IP 地址。最多不得超过 10 个 IP 地址。

访问级别

显示相应 IP 地址的访问等级:

  • 读取 :可使用以下 Modbus TCP/IP 功能代码:

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B),带有子功能代码 14 (0x0E)、15 (0x0F) 和 16 (0x10)。

    • 100 (0x64)

  • :阻止访问 IP 地址。

  • 读/写 :提供全面访问权。

本页的QR代码

这有帮助吗?