DOCA0106ZH-09

Modbus

描述

MODBUS 页面显示 TCP/IP 和 TCP 端口连接的全局统计数据。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够查阅“诊断”页。

导航至“Modbus”页

如要查看MODBUS页,请单击诊断 > 通讯 > MODBUS

全局统计参数

全局统计

参数

描述

TCP/IP

接收到的帧

已接收的帧数

已传送的帧

已传输的帧数

端口状态

已连接的以太网端口的状态:

  • 运行

  • 空闲

如果禁用了 MODBUS TCP/IP,端口状态值显示为空闲

已打开的连接

有效连接数

串行

接收到的帧

已接收的帧数

已传送的帧

已传输的帧数

错误消息

错误消息的数量

单击复位计数器,可将统计值复位为 0。

如果 EIFE 接口关闭或者如果因为配置更改或其他事件导致此接口复位,则所有统计值都将复位为 0。

Modbus TCP 端口连接参数

参数

描述

索引

序列号

远程 IP

远程 IP 地址

远程端口

远程端口号

本地端口

本地端口号

已传输的消息

已传输的消息数

已接收的消息

已接收的消息数

已发送的错误

已发送的错误消息数

本页的QR代码

这有帮助吗?