DOCA0106ZH-10

首选项

描述

首选项 页面让您能够设置数据刷新率的 EIFE 接口首选项。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改首选项设置。

导航至“首选项”页

如要查看 首选项 页,请单击 设置 > 常规 > 首选项

首选项设置

参数

描述

实时采样率

设置从标准监控表视图的设备中读取数据的频率。

设置范围:5-60 秒

缺省设置:5 秒

通讯检查率

设置浏览器在标准监控表视图中显示实时读数时执行通讯检查的频率。此功能试图将任何停止运行的设备自动恢复为运行。

设置范围:5–30 分钟

缺省设置:15 分钟

本页的QR代码

这有帮助吗?