DOCA0106ZH-12

时区

描述

时区 让您能够设置特定地区的时区。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改时区设置。

导航至“时区”页

如要查看 时区 页,请单击 设置 > 常规 > 时区

时区设置

参数

描述

时区偏移

让您能够选择特定地区的时区偏移。

启用

启用夏令时。

夏令时时间开始

让您能够设置夏令时的开始时间。

夏令时时间结束

让您能够设置夏令时的结束时间。

注: 只有在 日期和时间 处于 通过 NTP 进行网络同步 模式时, 时区 的设置才适用。
本页的QR代码

这有帮助吗?