DOCA0106ZH-13

ULP

描述

ULP 页面显示 ULP 端口连接的全局统计数据。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够查阅“诊断”页。

导航至“ULP”页

如要查看 ULP 页,请单击 诊断 > 通讯 > ULP

ULP 全局统计

统计数据

描述

接收到的帧

已成功接收的CAN帧数

已传送的帧

已成功发送的CAN帧数

接收错误最大值

最大CAN接收错误数量 (REC)

传输错误最大值

最大CAN已传输错误数量 (TEC)

总线关闭

CAN总线关闭计数

总线关闭最大值

最大总线关闭计数数量

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?