简介
概述
用于单个 MasterPact™ MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口(或 EIFE 接口)可让单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器连接到 Ethernet 网络。
通过它,能够对 MasterPact MTZ 断路器的 MicroLogic™ X 控制单元提供的所有数据进行数字访问。它提供与智能模块单元 (IMU) 系统相关的信息。此外,在断路器插入抽架中时,该接口还监测断路器的三个位置:
-
抽架连接
-
抽架断开
-
抽架测试位置
EIFE 接口特色
EIFE 接口的主要特色包括:
-
用于简单菊花链式连接的双 10/100 Mbps Ethernet 端口
-
设备配置文件网络服务,用于发现局域网 (LAN) 上的 EIFE 接口。
-
用于 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 Ethernet 接口
-
嵌入式设置网页
-
嵌入式监视和控制网页
-
嵌入式诊断网页
-
嵌入式安全网页
-
抽架状态管理(CE、CD 和 CT)
-
嵌入式电子邮件报警通知
-
用于 Masterpact MTZ 抽出式断路器的 IEC 61850 接口
EIFE 网页会话
最多支持 8 个 HTTP 会话。一旦启用了 HTTPS,就只能同时支持 4 个 HTTPS 会话。
EIFE 固件版本
本指南介绍了用于 EIFE 接口的两种不同固件版本的网页:
EIFE 接口支持的协议
EIFE 接口支持以下以太网协议:
-
Modbus TCP/IP:Modbus TCP/IP 是一种可以在设备与通过太网连接提供通讯的 TCP/IP 之间提供主站/从站通讯的协议。Modbus TCP/IP 用于通过 TCP 端口 502 在 EIFE 接口与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。
-
超文本传输协议 (HTTP):HTTP 是一种可处理万维网上文件和数据交付的网络协议。它通过 TCP 端口 80 提供 Web 服务器功能。使用 Web 浏览器可以远程配置 EIFE 接口并查看诊断数据。
-
安全超文本传输协议 (HTTPS):HTTPS 是标准 Web 传输协议 (HTTP) 的一种变体,通过安全套接层 (SSL) 或传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。HTTPS 支持远程用户与 EIFE 接口之间的加密通讯和安全连接。它通过 TCP 端口 443 提供 Web 服务器功能。
-
文件传输协议 (FTP):FTP 是一种能够通过互联网从一台计算机向另一台计算机传输文件的网络协议。
CET850 配置软件工具使用 FTP 协议将 IEC 61850 配置文件上传到 EIFE 文件系统。
-
安全文件传输协议 (FTPS):
FTPS 是标准文件传输协议 (FTP) 的一种变体,通过安全套接层 (SSL) 或传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。FTPS 支持远程用户与 EIFE 接口之间的加密通讯和安全连接。 -
简单网络管理协议 (SNMP):基于 MIB2 格式,SNMP 能够通过 UDP 端口 161 保存和发送用于网络管理目的的识别性和诊断性信息。
-
快速生成树协议 (RSTP):RSTP 是一种确保以太网网络无回路拓扑的网络协议。它是生成树协议的高级版本,是在网桥或交换机内执行的链路层协议。
-
Web 服务设备配置文件 (DPWS):DPWS 定义一组最基本的实现约束条件,以便在资源有限的设备上启用安全的 Web 服务消息传送、发现、描述和事件记录。
-
网络时间协议 (NTP):是一种网络协议,用于计算机系统之间通过分组交换可变延迟数据网络进行时钟同步。
-
IEC 61850 协议:IEC 61850 是用于子站中的通讯网络和系统的标准。它是一种标准化通讯方法,基于以太网协议,用于支持集成系统,由多供应商自描述智能电子设备 (IED) 组成。这些系统联网到一起,用于执行实时保护、控制、测量和监测功能。