DOCA0106ZH-12

抽架管理功能

简介

抽架管理功能用于:

  • 记录和检查抽出式断路器在抽架中所处的位置。

  • 提供与预防性维护措施有关的信息。

  • 告知远程控制器抽出式断路器的位置。

    注: 如果检测到断路器处于退出位置,则远程控制器将停止轮询 MicroLogic 控制单元。如果远程控制器未停止轮询,则只要断路器断开,远程控制器便会收到超时响应。

以下设备可提供抽架信息:

  • 使用通信网络的远程控制器。

  • EIFE 接口网页。

兼容设备

范围

最低硬件配置要求

MasterPact MTZ 断路器

抽出式断路器 + MicroLogic X 控制单元 + EIFE 接口 + ULP 端口模块

抽架位置状态

抽架位置状态由限位开关的位置定义。

抽架位置状态

CE 限位开关

CT 限位开关

CD 限位开关

抽架处于连接位置

抽架处于测试位置

抽架处于退出位置

抽架位置计数器

抽架位置计数器为:

  • 抽架连接位置计数器

  • 抽架退出位置计数器

  • 抽架测试位置计数器

计数器可连接至每个抽架位置状态。每次激活链接状态时,计数器都会增加。

抽架位置计数器具有以下特性:

  • 计数器存储在非易失性存储器中,防止断电时数据丢失。

  • 计数器可从 0 至 65534 逐渐增加。

预定义事件

以下事件由抽架管理功能生成。

代码

描述

类型

优先级

复位

2304 (0x0900)

抽架位置偏差

报警

中等

手动或远程

2308 (0x0904)

断路器与抽架断开连接到期未执行

报警

中等

手动或远程

2309 (0x0905)

抽架已达到最大运行次数

报警

手动或远程

2310 (0x0906)

抽架剩余寿命低于报警阈值

报警

中等

手动或远程

2311 (0x0907)

检测到新的 MicroLogic 控制单元

报警

手动或远程

抽架位置偏差

如果抽架位置触点显示断路器未处于其中某个允许的连接位置、退出位置或测试位置,则 EIFE 模块将检测到抽架位置不符并会生成报警。

断路器与抽架断开连接到期未执行

如果 11 个月后仍未断开断路器,将生成报警,提醒用户每年至少操作一次抽架,即,将断路器从连接位置移至退出位置以及从退出位置移至连接位置。

建议的操作:断开断路器与抽架的连接,然后重新连接。

抽架已达到最大运行次数

抽架设计的连接次数为 500 次,在达到此次数前必须进行更换。如果抽架连接位置计数器达到 450 次,将出现报警。

建议的操作:计划更换抽架。请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。

抽架剩余寿命低于报警阈值

为抽架和触点组添加润滑油。当满足下列条件时,需要对抽架进行全面的检查:

  • 抽架已运行五年,

  • 抽架位置计数器达到 250 次。

建议的操作:计划更换抽架。请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。

检测到新的 MicroLogic

EIFE 接口检测到断路器的 MicroLogic 控制单元已更换时,会生成带时间戳的报警。根据 MicroLogic 控制单元序列号进行检测。

带时间戳的信息

记录以下带时间戳的信息:

  • 抽架的上一次连接

  • 抽架的上一次断开

  • 处于测试位置的上一抽架

可通过使用通信网络的远程控制器读取这些带有时间戳的信息。

本页的QR代码

这有帮助吗?