DOCA0106ES-12

Acceso a las páginas web de EIFE

Navegadores web compatibles

Navegador

Versión con Windows XP

Versión con Windows Vista

Versión con Windows 7 y posterior

Internet Explorer

IE 9.0

IE 9.0

IE 10.0, IE11.0

Firefox

15.0

20.0

20.0, 45.0

Chrome (recommended)

24.0 y posterior

24.0 y posterior

24.0 y posterior

Primer acceso a las páginas web de EIFE

El nombre de EIFE debe configurarse durante el primer acceso a las páginas web de EIFE .

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar los accesos no autorizados a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El procedimiento para acceder a las páginas web de EIFE por primera vez depende del sistema operativo del PC:

  • Windows Vista, Windows 7 and later o sistemas operativos más recientes

  • Windows XP o sistemas operativos anteriores

NOTA: Después de actualizar la interfaz EIFE , elimine la memoria caché del navegador antes de acceder a las páginas web por primera vez.

Primer acceso desde un PC con Windows Vista or Windows 7 y posteriores

Paso

Acción

1

Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi.

2

Utilice un cable Ethernet para conectar el PC a la interfaz EIFE o al conmutador Ethernet del interior del panel.

3

Abra el Explorador de Windows .

4

Haga clic en Red . El EIFE -XXYYZZ aparecerá en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del EIFE en la lista de dispositivos del Explorador de Windows , compruebe que el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través del enrutador.

5

Haga doble clic en el EIFE -XXYYZZ seleccionado. Se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador.

6

Introduzca Administrator como nombre de usuario y Gateway como contraseña predeterminada. La página de inicio se abrirá automáticamente en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El nombre de usuario Administrator no se puede cambiar, pues es el nombre de usuario predeterminado para la función de administrador.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione el menú Configuración y ajustes , vaya al submenú Otra configuración , haga clic en Cuentas de usuario e introduzca la nueva contraseña para el nombre de usuario Administrator.

8

Para localizar el EIFE -XXYYZZ, seleccione el menú Configuración y ajustes , vaya al submenú General , haga clic en Localización física del dispositivo y, finalmente, en Parpadeo activado . El LED ULP EIFE -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos (modalidad de prueba).

9

Para dar un nombre al EIFE -XXYYZZ , seleccione el menú Configuración y ajustes , vaya al submenú Configuración del dispositivo , haga clic en Lista de dispositivos y luego en Nombre . Haga clic en EIFE -XXYYZZ para definir el nombre del EIFE .

10

Cree una etiqueta con el mismo nombre de EIFE y péguela sobre la etiqueta existente.

NOTA:
  • XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

  • Compruebe los ajustes del cortafuegos si el DPWS no está activado.

Primer acceso desde un PC con Windows XP

Paso

Acción

1

Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi.

2

Utilice un cable Ethernet para conectar el PC a la interfaz EIFE .

3

Inicie el navegador web.

NOTA: El PC utiliza automáticamente la dirección IP predeterminada 169.254.#.# (#=0-255) y la máscara de subred predeterminada 255.255.0.0.

4

En el cuadro de texto de dirección, escriba 169.254.YY.ZZ, donde YY y ZZ son los últimos 2 bytes de la dirección MAC de la interfaz EIFE (que encontrará en la etiqueta EIFE del lateral de la interfaz) y, a continuación, pulse Intro : se abrirá la página de inicio en el navegador.

Ejemplo: Para un EIFE con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en formato decimal, especifique 169.254.187.247 en el cuadro de texto de la dirección.

5

Pulse Intro ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

6

Escriba Administrator como nombre de usuario y Gateway como contraseña predeterminada. Se abrirá la página de inicio automáticamente en el navegador.

NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El nombre de usuario Administrator no se puede cambiar, pues es el nombre de usuario predeterminado para la función de administrador.

7

Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione el menú Configuración y ajustes , vaya al submenú Otra configuración , haga clic en Cuentas de usuario e introduzca la nueva contraseña para el nombre de usuario Administrator.

8

Para buscar -XXYYZZ, seleccione el menú Configuración y ajustes , vaya al submenú Configuración del dispositivo , haga clic en Localización física del dispositivo , vaya a Localización física del dispositivo y haga clic en Parpadeo activado . El ULP LED de -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos.

9

Para dar un nombre al -XXYYZZ, seleccione el menú Configuración y ajustes , vaya al submenú Configuración del dispositivo , haga clic en Lista de dispositivos y luego en Nombre para establecer el nombre del EIFE .

10

Cree una etiqueta con el mismo nombre de EIFE y péguela sobre la etiqueta existente.

NOTA: XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.

Acceso a las páginas web

Siga el proceso de detección de redes, exploración de nombres y exploración de direcciones IP para acceder a las páginas web.

El acceso a la página web depende de la infraestructura de TI.

Detección de redes

Siga el procedimiento que se indica a continuación para acceder a las páginas web del EIFE una vez que se haya configurado el nombre del EIFE .

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el PC a la red de área local (LAN).

3

Abra el Explorador de Windows .

4

Haga clic en Red . El nombre del EIFE aparecerá en la lista de dispositivos.

NOTA: Si no se visualiza el nombre del EIFE en la lista de dispositivos del Explorador de Windows , compruebe que el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través del enrutador.

5

Haga doble clic en el nombre de EIFE , que está escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz EIFE seleccionada. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador.

Exploración de nombres

El servidor DNS es obligatorio.

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el PC a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca el nombre de EIFE , que encontrará escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz EIFE seleccionada.

5

Pulse Intro ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

NOTA: Si la interfaz EIFE no aparece en la lista de dispositivos del Explorador de Windows , compruebe que el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través del enrutador.
NOTA: La dirección IP de EIFE se asigna a la etiqueta del dispositivo en el servidor DNS.

Exploración de direcciones IP

Se debe establecer la configuración de IP estática.

Paso

Acción

1

Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN).

2

Conecte el PC a la red de área local (LAN).

3

Inicie el navegador web.

4

En el cuadro de texto de dirección, introduzca la dirección IP proporcionada por el administrador de TI.

5

Pulse Intro ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.

NOTA: Si la página de inicio de sesión no se abre o no se visualiza correctamente en el navegador web, compruebe que en Internet Explorer esté marcada la opción Internet Explorer\Herramientas\Configuración de Vista de compatibilidad\Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad .
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?