DOCA0106ZH-14

网页说明

监控网页

监控子菜单

网页

描述

实时数据

单个设备页面

单个设备页面提供连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的基本读数。

设备摘要页面

设备摘要页面显示连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的摘要。

趋势

趋势页面视图以图形和表格的形式显示连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的实时趋势。

设备记录

单个设备页面

单个设备页面以图形和表格的形式显示连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的用户可选择数量的趋势日志。

设备摘要页面

设备摘要页面以图形的形式显示连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的趋势日志。

控制网页

控制子菜单

网页

描述

设备控制

设备控制

复位并控制连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器。

设置设备时间

设置设备时间

显示连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的时间。

诊断网页

诊断子菜单

网页

描述

常规

统计

显示用于解决网络相关问题的诊断数据。

产品信息

设备识别

  • 显示 EIFE 基本信息,以便设置 EIFE 设备名称并帮助确定设备物理位置。

  • 包含产品名、序列号、型号、固件版本、唯一标识符、MAC 地址、IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址信息。

IMU 信息

显示连接至 ULP 端口的 IMU 设备列表。

设备运行状况检查

读取设备寄存器

显示本地与 EIFE 接口相连的寄存器数据。

通讯检查

验证与 EIFE 接口相连的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的通讯状况。

IO 读数

IO 读数

显示连接到 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 IO 模块的状态。如果 MasterPacT MTZ 抽出式断路器没有连接到 IO 模块,则显示 没有连接 IO 模块

注: IO 模块 是指 设备列表 页面中定义的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器名称。

维护网页

维护子菜单

网页

描述

指示器

指示器

显示连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的维护计数器。

配置和设置网页

配置和设置子菜单

网页

描述

常规

设备物理位置

  • 定位 EIFE -XXYYZZ 接口。

  • 单击 打开闪烁

  • EIFE -XXYYZZ 接口的 ULP LED 将闪烁并激活 15 秒(测试模式:1 秒亮起,1 秒熄灭)。

日期和时间

手动设置日期和时间,或者使用 SNTP 时间源自动设置 EIFE 时间,或者配置连接到 EIFE 接口的 ULP 设备以使其时间自动与 EIFE 时间同步。

时区

配置当地的时区,并设置夏令时。

网络配置

以太网配置(双端口)

配置Ethernet

IP 配置

配置 IP 参数。

Modbus TCP/IP 过滤

配置最多 Modbus TCP/IP 个服务器连接。配置可通过 Modbus TCP/IP 访问 EIFE 接口的 IP 地址。

电子邮件配置

电子邮件服务器配置

配置通过电子邮件发送的报警。

配置用于发送邮件的 SMTP 参数。

通过电子邮件发送报警

配置通过电子邮件发送的报警。

设备配置

设备列表

配置连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器。

设备记录

配置设备记录参数。

设备日志导出

配置设备记录导出选项。

其他配置

SNMP 参数

配置简单网络管理协议 (SNMP)。

首选项

配置 EIFE 首选项。

高级服务控制

配置高级服务控制参数。

用户帐户

创建和编辑组和用户。配置电子邮件帐户。

网页访问

配置每个用户组的网页访问权限。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?