Lista de dispositivos
Descripción
El interruptor automático MasterPact MTZ conectado a la interfaz EIFE se detecta automáticamente. Haga clic en el botón Aplicar para añadirlo a la lista de dispositivos.
Parámetros de la lista de dispositivos
Parámetros |
Descripción |
Configuración |
---|---|---|
|
Muestra la dirección IP del dispositivo. |
– |
|
Indica si el dispositivo IP es una pasarela o no. NOTA: La casilla de verificación
Pasarela siempre está desactivada para la interfaz
EIFE
.
|
– |
|
Muestra la dirección Modbus de la interfaz EIFE . NOTA: El cuadro de texto
no se puede editar. |
255 (fijo) |
|
Permite especificar el nombre de la interfaz EIFE . NOTA:
|
El nombre del dispositivo EIFE puede tener hasta 64 caracteres ASCII con los caracteres siguientes: A-Z, a-z, 0-9 y - (guion). No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre. NOTA:
|
|
Muestra el tipo de conexión (ULP). NOTA: El campo
no se puede editar. |
|
|
Muestra automáticamente el tipo de dispositivo detectado en el sistema ULP. NOTA: El campo
se detecta de forma automática y no se puede editar. |
– |
|
Permite especificar el nombre de los dispositivos detectados. |
El nombre del dispositivo puede tener un máximo de:
Los caracteres permitidos son: A-Z, a-z, 0-9 y -. No obstante, - no se puede utilizar al final del nombre. |
|
Muestra la dirección local del dispositivo conectado a la interfaz EIFE . |
255 (fijo) |
|
Permite guardar la configuración de la lista de dispositivos. |
– |
|
Esta operación no está disponible. |
– |
|
Permite editar el nombre del dispositivo. |
– |