DOCA0106FR-14

Liste des dispositifs

Description

Le disjoncteur MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE est détecté automatiquement. Cliquez sur le bouton Appliquer pour l'ajouter à la liste des dispositifs.

Paramètres de la liste des dispositifs

Paramètres

Description

Réglages

Adresse IP

Affiche l'adresse IP du dispositif.

Passerelle

Indique si le dispositif IP est une passerelle ou non.

NOTE: La case Passerelle est systématiquement désélectionnée pour l'interface EIFE .

Adresse

Affiche l'adresse Modbus de l'interface EIFE .

NOTE: La zone Adresse n'est pas modifiable.

255 (fixe)

Nom

Permet de saisir le nom de l'interface EIFE .

NOTE:
  • Le disjoncteur LV est identifié de manière univoque sur les interfaces possibles telles que IHM, Modbus/TCP, DPWS et DHCP.

  • Le nom du dispositif EIFE est commun à toutes les interfaces. Une modification du nom du dispositif EIFE a donc un impact direct sur toutes les interfaces connectées.

Le nom du dispositif EIFE peut avoir jusqu'à 64 caractères ASCII avec les caractères suivants : A–Z, a–z, 0–9 et -. Le caractère - ne peut pas figurer à la fin du nom.

NOTE:
  • Le nom du dispositif EIFE doit être unique dans la liste des dispositifs.

  • Les noms de dispositif en double peuvent avoir un impact sur les fonctionnalités des applications Web, de journalisation et d'exportation.

Connexion

Affiche le type de connexion (ULP).

NOTE: Le champ Connexion n'est pas modifiable.

port ULP

Type de dispositif

Affiche automatiquement le type de dispositif détecté sur le système ULP.

NOTE: Le champ Type de dispositif est détecté automatiquement et n'est pas modifiable.

Nom du dispositif

Permet d'entrer le nom des dispositifs détectés.

Le nom de dispositif est limité à :

  • 59 caractères ASCII pour les dispositifs MasterPacT MTZ

  • 64 caractères ASCII pour les autres dispositifs

Les caractères autorisés sont A–Z, a–z, 0–9 et -. Le caractère - ne peut pas figurer à la fin du nom.

ID esclave

Affiche l'adresse locale du dispositif connecté à l'interface EIFE .

255 (fixe)

Appliquer

Permet d'enregistrer la configuration de la liste de dispositifs.

Supprimer

Cette opération n'est pas disponible.

Fonctionnement

Permet de modifier le nom de l'appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?