DOCA0106ES-12

Establecer hora de dispositivo

Descripción

La página Establecer hora de dispositivo permite sincronizar la fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ conectado a la interfaz EIFE con la fecha y hora de EIFE . La hora se establece de forma automática. Esta página se utiliza para obtener la hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ .

Lista de parámetros de Establecer hora de dispositivo

Parámetro

Descripción

Selección del dispositivo

Permite seleccionar el interruptor automático seccionable MasterPact MTZ que se debe sincronizar con la fecha y la hora de EIFE .

Hora local

Muestra la hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ .

Estado

Muestra el estado del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ .

Obtener hora

Permite obtener la hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ .

Establecer hora de dispositivo

No aplicable.

Ajuste de la hora del dispositivo

Paso

Acción

Tabla

1

En la barra de menús de EIFE , haga clic en Control .

Se abre el menú Control .

2

En el menú Control , haga clic en Establecer hora de dispositivo .

Se abre la página Establecer hora de dispositivo .

3

Seleccione el interruptor automático en la página Establecer hora de dispositivo y, a continuación, haga clic en Obtener hora .

La fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ se sincronizan con la fecha y hora de EIFE y el estado pasa a correcto.

NOTA: Si se produce un error de sincronización, el estado pasa a incorrecto.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?