DOCA0106FR-10

Définir date/heure du dispositif

Description

La page Définir date/heure du dispositif permet de synchroniser l'horloge du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ connecté à l'interface EIFE avec l'horloge de l'interface EIFE . L'horloge est réglée automatiquement. Cette page permet d'obtenir l'heure du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ .

Liste des paramètres dans la page Définir date/heure du dispositif

Paramètre

Description

Sélection de dispositif

Permet de sélectionner le disjoncteur débrochable MasterPact MTZ à synchroniser aved l'horloge de l' EIFE .

Heure locale

Affiche l'heure du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ .

Etat

Affiche l'état du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ .

Obtenir date/heure du dispositif

Permet d'obtenir l'heure du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ .

Définir date/heure du dispositif

Non applicable.

Définition de la date et de l'heure du dispositif

Etape

Action

Tableau

1

Dans la barre de menus de l' EIFE , cliquez sur Contrôle .

Ouvre le menu Contrôle .

2

Dans le menu Contrôle , cliquez sur Définir date/heure du dispositif .

Ouvre la page Définir date/heure du dispositif .

3

Sélectionnez le disjoncteur sur la page Définir date/heure du dispositif , puis cliquez sur Obtenir date/heure du dispositif .

La date et l'heure du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ se synchronise sur l'horloge de l' EIFE et le statut est actualisé pour confirmer le succès de l'opération.

NOTE: Si la synchronisation échoue, l'état indique que l'opération a échoué.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?