读取设备寄存器
描述
读取设备寄存器功能让 EIFE 接口能够从 MasterPacT MTZ IMU 的设备读取 Modbus 寄存器:
-
MicroLogic X 控制单元
-
EIFE 接口
-
IO 模块
读取程序
步骤 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
在 EIFE 菜单栏中,单击 。 |
打开 菜单。 |
2 |
在 菜单的 子菜单中,单击 。 |
页面随即打开。 |
3 |
在 中,选择设备。 |
从下拉列表中选择设备。 |
4 |
输入 (或从定义的设备列表中选择)、 以及要读取的 。 |
将从规定设备读取的寄存器随即被输入。 |
5 |
从 下拉列表中选择数据类型。 |
相应的数据类型随即被选中。 |
6 |
要更改 Modbus 数据在 列显示的方式,请选择 、 、 或 。 |
数据值的显示方式随即被选中。 |
7 |
单击 。 |
根据选定的配置读取已注册的设备。 |
EIFE 读取设备寄存器参数
参数 |
描述 |
设置 |
---|---|---|
|
从先前添加的设备的列表中选择要读取的设备。 |
– |
|
要读取设备的地址(本地 ID)。 |
1 |
|
寄存器编号(十进制)。 |
0-65535 缺省设置:1000 |
|
要读取的寄存器数量。 |
1-125 缺省设置:10 |
|
列出寄存器编号(十进制)。 |
– |
|
列出为寄存器存储的数据。检索的数值取决于连接至 EIFE 接口的设备。请参阅所连接设备的文档,了解更多有关存储寄存器数值的信息。 |
– |
|
列出设备可用的数据类型。 |
|
|
选择其中一个选项确定如何显示数值列数据。 |
(缺省设置) |