Acceso a las páginas web del EIFE
Navegadores web compatibles
Navegador |
Versión con Windows XP |
Versión con Windows Vista |
Versión con Windows 7 y posteriores |
---|---|---|---|
Microsoft Internet Explorer |
IE 9.0 |
IE 9.0 |
IE 10.0, IE11.0 |
Microsoft Edge |
– |
– |
81.0.416.58 y posterior |
Mozilla Firefox |
15.0 |
20.0 |
20,0, 45,0 |
Google Chrome |
24.0 y posterior |
24.0 y posterior |
24.0 y posterior |
Primer acceso a las páginas web de EIFE
El nombre de EIFE debe configurarse durante el primer acceso a las páginas web de EIFE.
![]() |
---|
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas
predeterminadas para evitar un acceso no autorizado a la configuración,
los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Cuando se accede a la interfaz EIFE por primera vez con el nombre de usuario SecurityAdmin (función de Administrador de seguridad), se solicitará al usuario que cambie la contraseña predeterminada.
El procedimiento para acceder a las páginas web de EIFE por primera vez depende del sistema operativo del ordenador:
-
Sistemas operativos Windows Vista, Windows 7 y posteriores o más nuevos
-
Windows XP o sistemas operativos anteriores
Primer acceso desde un PC con Windows Vista or Windows 7 and Later
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi. |
2 |
Conecte un cable Ethernet desde el ordenador hasta la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel. |
3 |
Abra el . |
4 |
Haga clic en EIFE aparecerá en la lista de dispositivos. . ElNOTA: Si no se visualiza
el nombre del EIFE en la lista de dispositivos del , compruebe que el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través
del enrutador.
|
5 |
Haga doble clic en el EIFE seleccionado. Se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador. NOTA: El navegador predeterminado
tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge.
|
6 |
Introduzca NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.
|
7 |
Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione en la flecha del nombre de usuario del encabezado.Se mostrará la página . |
8 |
Complete los campos , , , y para cambiar la contraseña predeterminada. |
9 |
Seleccione el idioma en el cuadro y haga clic en . |
10 |
Para localizar el EIFE-XXYYZZ, haga clic en en el encabezado. El LED ULP del EIFE-XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos (modalidad de prueba). |
11 |
Para asignar un nombre a la interfaz EIFE , seleccione el menú , vaya al submenú , introduzca el nombre del dispositivo y haga clic en . |
12 |
Escriba el nombre de EIFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente. |
-
XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.
-
Compruebe los ajustes del cortafuegos si DPWS no está activado.
Primer acceso desde un PC con Windows XP
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el ordenador de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi. |
2 |
Conecte un cable Ethernet desde el ordenador hasta la interfaz EIFE. |
3 |
Inicie el navegador web. NOTA: El ordenador utiliza automáticamente
la dirección IP predeterminada 169.254.#.# (#=0–255) y
la máscara de subred predeterminada 255.255.0.0.
|
4 |
En el cuadro de texto de dirección,
introduzca Ejemplo: Para un EIFE con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en decimal, introduzca 169.254.187.247 en el cuadro de texto de dirección. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador. |
6 |
Introduzca NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.
|
7 |
Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione en la flecha del nombre de usuario del encabezado.Se mostrará la página . |
8 |
Complete los campos , , , y para cambiar la contraseña predeterminada. |
9 |
Seleccione el idioma en el cuadro y haga clic en . |
10 |
Para localizar el -XXYYZZ, haga clic en ULP LED del -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos. en el encabezado. El |
11 |
Para asignar un nombre al -XXYYZZ, seleccione el menú , haga clic en el submenú , introduzca el nombre del dispositivo y, finalmente, haga clic en . |
12 |
Escriba el nombre de EIFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente. |
Acceso a las páginas web
Siga el proceso de detección de redes, exploración de nombres y exploración de direcciones IP para acceder a las páginas web.
El acceso a la página web depende de la infraestructura de TI.
Detección de redes
Siga el procedimiento que se indica a continuación para acceder a las páginas web del EIFE una vez que se haya configurado el nombre del EIFE.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN). |
2 |
Conecte el ordenador a la red de área local (LAN). |
3 |
Abra el . |
4 |
Haga clic en EIFE aparecerá en la lista de dispositivos. . El nombre delNOTA: Si no se visualiza el nombre del EIFE en la lista de dispositivos del , compruebe que el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través
del enrutador.
|
5 |
Haga doble clic en el nombre de EIFE, que está escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz EIFE seleccionada. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador. NOTA: El navegador
predeterminado tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft
Edge.
|
Exploración de nombres
El servidor DNS es obligatorio.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN). |
2 |
Conecte el ordenador a la red de área local (LAN). |
3 |
Inicie el navegador web. |
4 |
En el cuadro de texto de dirección, introduzca el nombre de EIFE que encontrará escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz EIFE seleccionada. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.NOTA: Si la interfaz EIFE no aparece en la lista de dispositivos del , compruebe
si el PC y la interfaz EIFE no estén conectados a través
el enrutador.
|
Exploración de direcciones IP
Se debe establecer la configuración de IP estática.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz EIFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN). |
2 |
Conecte el ordenador a la red de área local (LAN). |
3 |
Inicie el navegador web. |
4 |
En el cuadro de texto de dirección, introduzca la dirección IP proporcionada por el administrador de TI. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.NOTA: Si la página de inicio
de sesión no se abre o no se visualiza correctamente en el navegador
web, compruebe que en Internet Explorer esté marcada la opción
. |