DOCA0106ES-13

Servicios de red IP

Descripción

La página SERVICIOS DE RED IP permite ajustar y activar los servicios de red IP.

Los usuarios con función de Administrador de seguridad pueden editar los parámetros de servicios de la red IP.

Cómo navegar hasta la página Servicios de red IP

Para ver la página SERVICIOS DE RED IP , haga clic en SEGURIDAD > SERVICIOS DE RED IP .

Parámetros de servicios de red IP

Parámetro

Descripción

Valor

Modbus TCP

Permite activar/desactivar el servicio Modbus/TCP.

Ajuste predeterminado: Activado

Puesta en marcha segura

Permite activar/desactivar la comunicación segura a través de TLS y luego mediante el mecanismo RBAC entre el software EPC y la interfaz EIFE.

NOTA: Se recomienda configurarlo como Habilitado. Una vez habilitada la puesta en marcha segura, si el software EPC está conectado a la interfaz EIFE, el usuario debe comenzar una nueva detección de la interfaz EIFE con el software EPC.

Ajuste predeterminado: desactivado

Permite definir el número de puerto del servidor de la puesta en marcha segura.

Intervalo de ajuste:1 – 65534

Ajuste predeterminado: 49152

Modbus seguro para M2M

Permite activar/desactivar el Modbus seguro para el servicio máquina a máquina.

NOTA: La comunicación segura máquina a máquina requiere componentes que se conecten a la interfaz EIFE para admitir la comunicación Modbus segura.

Ajuste predeterminado: Desactivado

Permite definir el número de puerto del servidor del Modbus seguro.

Intervalo de ajuste:1 – 65534

Ajuste predeterminado: 802

Permite definir el número de sesiones para el servidor del Modbus seguro.

Intervalo de ajuste:1–8

Ajuste predeterminado: 2

Servidor FTPS interno

Permite activar/desactivar el servidor FTPS.

Ajuste predeterminado: el servidor FTPS está desactivado

Detección

Permite activar/desactivar el descubrimiento (DPWS) automático de la interfaz EIFE .

Ajuste predeterminado: Activado

Puerto HTTP/web

Permite definir el número de puerto del servidor HTTP/web.

Intervalo de ajuste:1 – 65534

Ajuste predeterminado: 80

Puerto HTTPS

Permite activar/desactivar el servicio HTTPS y definir el número de puerto del servidor HTTPS.

NOTA: Cuando desactive HTTPS, deberá borrar las cookies del navegador antes de volver a autenticarlo.

Intervalo de ajuste:1 – 65534

Ajuste predeterminado: Activado (valor: 443)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?