Services réseau IP
Description
La page
permet de configurer et d'activer les services de réseau IP.Les utilisateurs détenant le rôle d'administrateur de la sécurité peuvent modifier les paramètres des services de réseau IP.
Accès à la page Services réseau IP
Pour afficher la page
, cliquez sur .Paramètres des services réseau IP
Paramètre |
Description |
Valeur |
---|---|---|
|
Permet d'activer ou de désactiver le service Modbus/TCP. |
Réglage par défaut : Activé |
@New D1
|
Permet d'établir une communication sécurisée sur TLS puis, par un mécanisme RBAC, entre le logiciel EPC et l'interface EIFE. NOTE: Il est recommandé d'activer
ce paramètre. Une fois la mise en service sécurisée
activée, si le logiciel EPC est connecté à l'interface
EIFE, l'utilisateur doit lancer une nouvelle détection de
l'interface EIFE avec le logiciel EPC.
|
Réglage par défaut : Désactivé |
Permet de définir le numéro de port du serveur de mise en service sécurisée. |
Plage de valeurs : 1 à 65534 Réglage par défaut : 49152 |
|
@New D1
|
Permet d'activer ou de désactiver le service sécurisé Modbus pour machine à machine. |
Réglage par défaut : Désactivé |
Permet de définir le numéro de port du serveur Modbus sécurisé. |
Plage de valeurs : 1 à 65534 Réglage par défaut : 802 |
|
Permet de définir le nombre de sessions pour le serveur Modbus sécurisé. |
Plage de valeurs : 1 à 8 Réglage par défaut : 2 |
|
|
Permet d'activer ou de désactiver le serveur FTPS. |
Réglage par défaut : Le serveur FTPS est désactivé. |
|
Permet d'activer ou de désactiver la détection (DPWS) automatique de l'interface EIFE. |
Réglage par défaut : Activé |
|
Permet de définir le numéro de port du serveur HTTP/Web. |
Plage de valeurs : 1 à 65534 Réglage par défaut : 80 |
|
Permet d'activer ou de désactiver le service HTTPS et de définir le numéro de port du serveur HTTPS. NOTE: Après avoir désactivé le
service HTTPS, vous devez effacer les cookies du navigateur avant
de procéder à une nouvelle authentification.
|
Plage de valeurs : 1 à 65534 Réglage par défaut : Activé (valeur : 443) |