7DE02-0495-01

Geräteidentifikation auslesen

Die Messgeräte unterstützen die Funktion „Geräteidentifikation lesen“ mit den verbindlichen Objekten „Anbietername“, „Produktcode“, „Firmwareversion“, „Anbieter-URL“, „Produktreihe“, „Produktmodell“ und „Benutzeranwendungsname“.

Objekt-ID

Name/Beschreibung

Länge

Wert

Notiz

0x00

Herstellername

20

Schneider Electric

0x01

Produktcode

20

Bestellreferenz

Der Produktcode-Wert ist identisch mit der Katalognummer eines jeden Geräts.

  • Beispiel: METSEEM3122

0x02

Firmware-Version

06

XXX.YYY.ZZZ

0x03

Anbieter-URL

20

www.se.com

0x04

Produktpalette

20

EM3000

0x05

Produktmodell

20

Produktmodell

Beispiel: METSEEM3122

0x06

Name der Benutzeranwendung

20

Benutzerkonfigurierbar

Werkseinstellung = Produktmodell

Die Lesen-Geräte-ID-Codes 01, 02 und 04 werden unterstützt:

  • 01 = Anforderung einer grundlegenden Geräteidentifikation (Streamzugriff)

  • 02 = Anforderung einer regelmäßigen Geräteidentifikation (Streamzugriff)

  • 04 = Anforderung eines spezifischen Identifikationsobjekts (Einzelzugriff)

Die Modbus-Anforderung und -Antwort sind konform mit der Modbus-Anwendungsprotokollspezifikation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?