990-5913E-037

安装步骤

注: 电池组与 UPS 之间的距离不得超过 200 米。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
  1. 线缆安装准备
  2. 执行以下操作之一:
  3. 连接电源线
  4. 在产品上添加翻译的安全标签
  5. 最终安装
有关安装完成后如何移动或拆除标准电池柜,请参阅拆除标准电池柜或将其移至新位置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?