Tag det klassiske batteriskab ud af drift eller flyt det til et nyt sted
- Åbn døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 skal du fjerne to skruer for at åbne den venstre dør.
- Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF (åben).
- Fjern afbryderbeskyttelsespladerne.
- Fjern terminaldækslet i venstre side af batteriafbryderen.
- Frakobl, og fjern DC-kablerne og PE-kablet fra batteriafbryderen.
- Frakobl, og fjern forbindelseskobberstængerne eller
forbindelseskablerne mellem batterierne på hver hylde. Frakobl,
og fjern batterikablerne fra højre side af batteriafbryderen.
Se tilslutningsdiagrammet på indersiden af fordøren i det
klassiske batteriskab.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuerBatterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier:- Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande
- Anvend værktøj med isolerede håndtag.
- Brug beskyttelsesbriller, handsker og -støvler.
- Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
- Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
- Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød og forbrændinger forårsaget af høj kortslutningsstrøm. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og ved vedligeholdelse af en kvalificeret person (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Fjern batterierne fra hylderne. Genbrug eller genanvend
batterierne efter behov.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUEREftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.- Genbrug bly-syre-batterier korrekt. Batterier indeholder bly og fortyndet svovlsyre.
- Bortskaf batterierne i overensstemmelse med landets og de lokale bestemmelser.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Sæt terminaldækslet på igen på venstre side af batteriafbryderen.
- Frakobl, og fjern alle signalkabler fra det klassiske batteriskab.
- Monter afbryderbeskyttelsespladerne igen.
- Luk døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 skal du skrue to skruer i for at lukke den venstre dør.
- Fjern sparkepladerne foran, bagpå og på siderne af det klassiske batteriskab.
- Løft det klassiske batteriskab fra venstre eller højre side med en palleløfter.
- Gør et af følgende:
- Tag det klassiske batteriskab ud af drift ELLER
- Flyt det klassiske batteriskab for at installere det et nyt sted.
- Kun til installation af det klassiske batteriskab på et nyt sted: Sæt batterierne i det klassiske batteriskab igen, når det er flyttet til den nye placering. Følg installationsvejledningen for at installere batteriforbindelser, signalkabler, strømkabler, osv. Se Installationsprocedure for en oversigt over installationen.