990-5913E-012

Démantèlement ou déplacement de l'armoire batterie classique à un nouvel emplacement

  1. Ouvrez la ou les portes. Sur les modèles GVSCBC10A2 et GVSCBC10B2, retirez deux vis pour ouvrir la porte de gauche.
  2. Cadenassez/étiquetez le disjoncteur batterie dans la position OFF (ouverte).
  3. Retirez les plaques de protection du disjoncteur.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Retirez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
  5. Débranchez et retirez les câbles CC et le câble PE du disjoncteur batterie.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  6. Débranchez et retirez les barres en cuivre d'interconnexion ou les câbles d'interconnexion entre les batteries sur chaque étagère. Débranchez et retirez les câbles de batterie du côté droit du disjoncteur batterie. Reportez-vous au schéma de raccordement à l'intérieur de la porte avant de l'armoire batterie classique.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Les batteries peuvent présenter des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous manipulez les batteries :
    • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
    • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
    • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
    • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
    • Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
    • Déterminez si la batterie a été raccordée à la masse par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution et des brûlures à cause du courant de court-circuit élevé. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance par une personne qualifiée (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  7. Retirez les batteries des étagères. Recyclez ou réutilisez les batteries, selon le cas.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries et les précautions requises. Ne laissez aucune personne non autorisée s'approcher des batteries.
    • Recyclez les batteries plomb-acide de manière appropriée. Les batteries contiennent du plomb et de l'acide sulfurique dilué.
    • Mettez au rebut les batteries conformément aux réglementations locales et nationales.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  8. Réinstallez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
  9. Débranchez et retirez tout câble de signal de l'armoire batterie classique.
  10. Remettez en place les plaques de protection du disjoncteur.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  11. Fermez la ou les portes. Sur les modèles GVSCBC10A2 et GVSCBC10B2, installez deux vis pour fermer la porte de gauche.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  12. Retirez les bandeaux à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'armoire batterie classique.
  13. Soulevez l'armoire batterie classique par le côté gauche ou droit à l'aide d'un transpalette.
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    • Ne soulevez pas l'armoire à l'aide d'un chariot élévateur. Utilisez un transpalette
    • Ne soulevez pas l'armoire par l'avant ou par l'arrière. Soulevez-la par le côté gauche ou le côté droit.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  14. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Démantelez l'armoire batterie classique, OU
    • Déplacez l'armoire batterie classique vers un nouvel emplacement pour l'installer.
  15. Uniquement pour l'installation de l'armoire batterie classique dans un nouvel emplacement : Réinstallez les batteries dans l'armoire batterie classique après l'avoir déplacée à un nouvel emplacement. Suivez le manuel d'installation pour installer les interconnexions des batteries, les câbles de signal, les câbles d'alimentation, etc. Reportez-vous à la section Procédure d'installation pour un aperçu de l'installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?