990-5913E-012

Préparation au câblage

  1. Ouvrez la ou les portes. Sur les modèles GVSCBC10A2 et GVSCBC10B2, retirez deux vis pour ouvrir la porte de gauche.
  2. Cadenassez/étiquetez le disjoncteur batterie dans la position OFF (ouverte).
  3. Retirez les plaques de protection du disjoncteur.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Retirez le kit avec les câbles/barres en cuivre de l'armoire batterie classique. Conservez-le pour l'interconnexion des batteries - voir Raccordement des câbles d'alimentation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.