Außerbetriebnahme oder Versetzen des klassischen Batterieschranks an einen neuen Standort
- Öffnen Sie die Tür(en). Bei GVSCBC10A2 und GVSCBC10B2 öffnen Sie die linke Tür durch Entfernen der beiden Schrauben.
- Blockieren/verriegeln Sie den Batterieschalter in der Position „OFF“ (Aus).
- Entfernen Sie die Schutzplatten des Schalters.
- Entfernen Sie die Abdeckung der Anschlussklemme an der linken Seite des Batterieschalters.
- Trennen und entfernen Sie die Gleichstromkabel und das PE-Kabel vom Batterietrennschalter.
-
Trennen und entfernen Sie die Verbindungs-Kupferschienen
oder Verbindungskabel zwischen den Batterien in den einzelnen Fächern.
Trennen und entfernen Sie die Batteriekabel rechts am Batterietrennschalter.
Folgen Sie hierbei dem Schaltplan an der Innenseite der Vordertür
des klassischen Batterieschranks.
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder LichtbogenentladungBei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms. Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:- Entfernen Sie Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände.
- Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille sowie Handschuhe und Stiefel.
- Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstände auf die Batterien.
- Bevor Sie die Batteriepole anschließen oder abklemmen, trennen Sie zuerst die Verbindung zum Ladegerät.
- Überprüfen Sie, ob die Batterie versehentlich geerdet wurde. Trennen Sie in diesem Fall die Quelle von der Erde. Der Kontakt mit einem beliebigen Teil einer geerdeten Batterie kann zu einem elektrischen Schlag sowie zu Verbrennungen durch hohen Kurzschlussstrom führen. Das Risiko solcher Stromschläge kann durch Trennen solcher Erdungen während der Installation und Wartung durch qualifiziertes Personal gesenkt werden (dies gilt für Geräte und externe Batterien ohne geerdete Stromversorgung).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. -
Entfernen Sie die Batterien aus den Fächern. Recyceln
Sie die Batterien oder führen Sie sie einer erneuten Verwendung
zu wie im Einzelfall angemessen.
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder LichtbogenentladungDie Wartung von Batterien darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt oder überwacht werden, das Kenntnisse über Batterien und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen hat. Personal ohne entsprechende Qualifikationen darf die Batterien nicht warten.- Recyceln Sie Blei-Säure-Batterien richtig. Batterien enthalten Blei und verdünnte Schwefelsäure.
- Entsorgen Sie die Batterien in Übereinstimmung mit den nationalen und örtlichen Vorschriften.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. - Bringen Sie die Abdeckung der Anschlussklemme an der linken Seite des Batterieschalters wieder an.
- Trennen und entfernen Sie die Signalkabel vom klassischen Batterieschrank.
- Bringen Sie die Schutzplatten des Schalters wieder an.
- Schließen Sie die Tür(en). Bei GVSCBC10A2 und GVSCBC10A2 schließen Sie die linke Tür mithilfe zweier Schrauben.
- Entfernen Sie die Stoßbleche vorne, hinten und an den Seiten des klassischen Batterieschranks.
-
Heben Sie den klassischen Batterieschrank von der linken
oder rechten Seite her mit einem Hubwagen an.
WARNUNG
Kippgefahr- Heben Sie den Schrank mit einem Palettenhubwagen und nicht mit einem Gabelstapler an. Verwenden Sie einen Hubwagen
- Heben Sie den Schrank nicht von vorne oder von hinten an. Heben Sie ihn von der linken oder rechten Seite her an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. -
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Nehmen Sie den klassischen Batterieschrank außer Betrieb ODER
- Bringen Sie den klassischen Batterieschrank an einen neuen Standort, um ihn dort zu installieren.
- Nur für die Installation des klassischen Batterieschranks an einem neuen Standort: Installieren Sie die Batterien nach dem Standortwechsel erneut im klassischen Batterieschrank. Folgen Sie dem Installationshandbuch, um die Batterieverbindungen, Signalkabel, Stromkabel usw. zu installieren. Eine Installationsübersicht finden Sie in Montage.