電源ケーブルの接続
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
DCケーブルとバッテリーケーブルをクラシックバッテリーキャビネットに接続する前に、UPSの電源をすべて切ってください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- バッテリーブレーカーの左側の端子カバーを取り外します。
- PEケーブルをクラシックバッテリーキャビネットの底部を通して配線し、PEケーブルを接続します。
- DCケーブルをクラシックバッテリーキャビネットの底部を通して配線し、DCケーブル(DC+、DC-)を接続します。DCケーブルを接続する場合は、ロックワッシャー(別売)を使用してください。
- 取り外した端子カバーをバッテリーブレーカーの左側に戻します。
- ブレーカー保護プレートを元に戻します。
- 同梱されている銅バーまたは銅製ケーブルを使用して、クラシックバッテリーキャビネットの各棚のバッテリーを相互接続し、バッテリーブレーカーの右側に接続します。クラシックバッテリーキャビネットのフロントドアの内側にある接続図を参照してください。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険バッテリーには、感電やショートの危険性があります。バッテリーを取り扱う際は、以下の注意に従う必要があります。- 腕時計や指輪など、金属製の物は外してください。
- 絶縁ハンドル付きの工具を使用してください。
- 保護メガネ、手袋、保護靴を装着してください。
- バッテリーの上に工具や金属のパーツを置かないでください。
- バッテリー端子の接続や切断を行う前に、充電源の接続を解除してください。
- バッテリーが誤って接地されていないかどうかを確認してください。誤って接地されている場合は、接地から外してください。接地されたバッテリーに触れると、感電やショートが発生する可能性があります。適切な技術者が設置や保守を行う間、接地を外しておくことで感電の危険性を減らすことができます(接地式電源回路を持たない機器やリモートバッテリー電源が該当します)。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。