990-5913D-032

ขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตูู: ระยะระหว่างแบตเตอรี่สำรองและ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
  1. การเตรียมสายเคเบิล
  2. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  3. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
  4. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  5. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดูที่ การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?