990-91375-006

Conexión de los cables de señalización para GVBBB630EL-1CB al SAI Galaxy VL

NOTA: La dimensión recomendada de los cables de señalización es de 0,5 mm2.
  1. Bloquee o etiquete el disyuntor de batería.
  2. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.
  4. Pase los cables de señalización por la parte inferior de la caja del disyuntor de batería.
  5. Conecte los cables de señalización:
    1. Conecte los cables de señalización al conmutador AUX.
    2. Conecte los cables de señalización a la bobina de desconexión de subtensión.
    3. Sujete los cables de señalización en el protector de cables con las bridas de sujeción suministradas.
  6. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
  7. Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?