Procedimiento de instalación
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Coloque la caja de disyuntor de batería lo más
cerca posible del banco de baterías para limitar la longitud
de cable de batería desprotegido. La distancia entre el banco
de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase
en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación
con una distancia superior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Montaje de la caja del disyuntor de batería en la pared.
- Preparación de la caja de disyuntor de batería para el cableado.
- Conecte los cables de señal. Siga
uno de estos procedimientos:
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-1CB al SAI Galaxy VS o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-1CB al SAI Galaxy VL o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-2CB y GVBBB630EL-3CB al SAI Galaxy VL o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-1CB al SAI Galaxy VXL o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-2CB al SAI Galaxy VXL o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-3CB al SAI Galaxy VXL o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-1CB al SAI Easy UPS 3-Phase Modular o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-2CB a Easy UPS 3-Phase Modular o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-1CB a Easy UPS 3M Advanced o
- Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-2CB a Easy UPS 3M Advanced.
- Conexión de los cables de alimentación.
- Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
- Últimos pasos de la instalación.
PELIGRO