990-91375-011

GVBBB630EL-1CB:n signaalikaapeleiden kytkeminen Galaxy VL -UPSiin

HUOMAUTUS: Suositeltu signaalikaapelin koko on 0,5 mm2.
  1. Suorita akkukatkaisijan varmistuslukitus- ja -merkintämenettely.
  2. Irrota suojakansien ruuvit ja nosta suojakannet pois akkukatkaisijakaapista.
  3. Poista akkukatkaisijan kansi.
  4. Vie signaalikaapelit akkukatkaisijakaapin alaosan läpi.
  5. Signaalikaapeleiden kytkeminen:
    1. Kytke signaalikaapelit AUX-kytkimeen.
    2. Kytke signaalikaapelit alijännitekelaan.
    3. Kiinnitä signaalikaapelit nippusiteillä (toimitetaan mukana) kaapelin vedonpoisto-osaan.
  6. Asenna akkukatkaisijan kansi paikalleen.
  7. Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista.
QR code for this page

Auttoiko tämä?